This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2.8069万:0-5 V PWM至15 V PWM信号的电平转换器

Guru**** 2585455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655044/tmdscncd28069-level-shifter-for-0-5-v-pwm-to-15-v-pwm-signals

部件号:TMDSCNCD2.8069万

大家好,我正在将TI F2.8069万 controlCARD与第三方DSP硬件配合使用。 DSP板具有一  个具有   16‐位 双 电源 转换 收发器 IC 74ALVC16.4245万的电平转换电路,它借助该电路将0转换为3.3 V PWM,转换为IGBT栅极驱动器的0-5 V PWM信号。 但是,我使用的是skyper 32 PRO R栅极驱动器板(如下数据表pdf链接所示)。  我想知道是否有合适的电平换档器可用于向这些驱动器提供PWM信号? 驾驶员将切换模块以驱动3相电机。 此外,在这种情况下,我是否应该使用光耦合器等隔离功能来实现 从DSP板到驱动器板的电平转换?

www.semikron.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不需要隔离,您可以使用高电压,高电流达林顿晶体管阵列(ULN2003或UNL2004)来执行此操作,如果需要隔离,也可以使用光耦合器来执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我需要隔离。 您是否可以推荐光耦合器来实现此目的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果光耦合器仅用于电压电平转换,则可以使用基于其电压和驱动电流的光耦合器。 如果您需要如下所示的MOSFET / IGBT驱动器,则可以使用隔离栅极驱动器。
    www.ti.com/.../products.html