This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:Tms320f2.8069万

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653538/tms320f28069-tms320f28069

部件号:TMS320F2.8069万

您好,

有人能建议如何计算应用程序中的CPU使用率吗? 是否有任何文档可供参考。

此致,

Chandrakant Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chandrakant,

    一种方法是设置CPU计时器来计算执行周期数。 另一种方法是在CCS调试会话中使用时钟功能。 有关详细信息,请参阅以下链接:

    processors.wiki.ti.com/.../Profiling_on_C28x_Targets

    此致,
    伊丽莎白
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Elizabeth,

    感谢您的回复。我已经浏览了链接。 它显示了如何使用CPU计时器对SYSCLKOUT频率进行计数。 但是,我们如何通过使用CPU计时器计算SYSCLKOUT频率来计算CPU使用百分比。

    此致,
    Chandrakant Pal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chandrakant,

    分析相关代码段以获得周期计数后,可以将周期计数乘以CPU频率,以确定代码所用的执行时间。

    如果代码是以指定频率调用的ISR或函数,则代码的执行时间除以ISR或函数的周期后,您将得到使用率的百分比。

    此致,
    伊丽莎白
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Elizabeth,

    感谢您的回复。 很抱歉回复太晚。 我不在办公室。

    我可以按照您提到的步骤计算CPU利用率。

    谢谢你

    此致,
    Chandrakant Pal