主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
目前,我在计算机上安装了6.1 6.4 Studio和编译器TI v.3的.0.0.0104万 版本。 使用此版本,我可以将我的项目加载到DSP F2.8377万D的闪存中,没有任何问题。 现在我需要使用F2.8379万D DSP,它应该具有与F2.8377万D相同的内存映射。 在这种情况下,代码编写器会发出鼓包,但无法写入闪存,并显示以下错误:
C28xx_CPU1:GEL输出: 内存映射初始化完成 C28xx_CPU1:加载程序:程序的一个或多个部分落入不可写的内存区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或内存映射。 C28xx_CPU1:文件加载器:验证失败:地址0x0万00082000中8.2万中的值不匹配请验证目标内存和内存映射。 C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\_projects\v170\F2837xD_Examples_Dual\IPC_GPIO切换\cpu01\CCS\CPU1_FLASH_DEBUG\IPC_GPIO切换_cpu01.out:发生数据验证错误,文件加载失败。
我还尝试编译并运行控制套件IPC_GPIO _Toogle (v170)示例,但闪存上载返回相同的错误。
- 如何解决此问题?
- 是否是代码编写器或编译器版本的问题?
- 我能否在不更改编译器和Code Composer Studio的版本的情况下解决问题?
- 是否存在任何其他工具来对DSP闪存进行编程?
此致,
尼古拉