This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:2.8379万S和2.8379万D之间的执行时间差

Guru**** 2584805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655131/tms320f28379d-the-difference-execution-time-between-28379s-and-28379d

部件号:TMS320F2.8379万D

我的客户正在测试2.8379万D和2.8379万S的性能,他们在2.8379万D CPU1和2.8397万S中使用相同的工作频率(200MHz)写入相同的代码,并测量执行时间,发现运行2.8379万S中的代码需要17.7 Us,而运行2.8379万D时需要21.2us。

他们使用的编译器是6.4 .11,优化级别2。 在运行相同的代码时,它是否解释了2.8379万S和2.8379万D之间的执行时间差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zhang,

    代码正在从闪存或RAM运行? 是否已检查两台设备上的CPU周期是否相同。 如果您使用的是CCS,则可以通过单击“运行->时钟->启用”来使用CCS配置功能,然后计算在两台设备上运行应用程序的时钟数。

    此致,
    Vivek Singh