请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 您好,
我作为SPI从属设备运行DSP @150 MHz。 我在文档中发现SPI时钟频率限制有一些混乱。
产品介绍SPRS439N:
- (A)表5-34 (第66页)说明最大SPICLK频率(当时钟相位= 0时)可以是LSPCLK/4,这意味着75 MHz/4 = 18.75 MHz。 但还有一个注释(3),指出最大频率是硬固定的,等于12.5 MHz。
- (B)表5-35 (第68页)说明最大SPICLK频率(当时钟相位= 1时)可以是LSPCLK/8,这意味着75 MHz/8 = 9.375 MHz。 但是还有一个注释(3),与以前一样,最大频率是硬固定的,等于12.5 MHz。
因此,我可以理解,有效限额是两者中较低的一个。 因此,在(a)种情况下,限制为12.5 MHz,在(b)种情况下,限制为9.375 MHz。
但是! SPI用户手册SPRUEU3A指出:
- "SPI不再限于从机模式下的最大传输速率LSPCLK/8。 从机模式和主模式下的最大传输速率现在为LSPCLK/4",
这与(b)的情况相矛盾。 然而,数据表上一次修订是在2016年,而SPI手册上一次修订是在2009年。
问题1:对于(b)案例,哪些信息是正确的?
问题2:我的假设是12.5 MHz是此DSP的硬性限制,对吗?
此致,
黛尼乌斯