This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万F:正确的调试器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/654383/ccs-tms320f28027f-correct-debugger

部件号:TMS320F2.8027万F
线程中讨论的其他部件: TMS320F2.8027万TMDSEMU110-UTMDSEMU200-U

工具/软件:Code Composer Studio

你好。 我正在设计一个包含 TMS320F2.8027万F的定制电路板,我希望确保获得正确的JTAG调试器。

我最初看到的是 http://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U, 

此调试器是否可以作为替换件运行?

www.digikey.com/.../dksus.dll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是将与C2000器件(包括TMS320F2.8027万)一起使用的TI仿真器的2个链接:

    www.mouser.com/.../tmdsemu110-u

    www.mouser.com/.../tmdsemu200-u

    XDS110应该适合大多数类型的调试,如果您执行大量闪存编程(这可能会很耗时),建议使用速度更快(而且更昂贵)的XDS200。

    此致,
    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,但是olimex版本是否也能与CCS一起使用?

    价格的三分之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keenan,

    Olimex版本也应与CCS一起使用。

    此致,
    彼得