请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8069万M 您好,
我已经有两年的时间来制作支持InstaSPIN的产品了,全部属于~1 KW/310 VDC类别,有很多成功的案例。 还有许多蒸发型MOSFET :)
我们现在正在指定一个原型,该原型需要控制车辆中的两个50 KW BLDC,并提供一些更高级别的控制算法,例如在软件中实施正常的机械差速器。
我正在考虑根据Lab12c (双马达含传感器的速度控制)构建样品,我有以下问题:
1.是InstaSPIN运动最适合EV型应用(即 油门输入 ->速度设定点?)
2.是否有使用远程霍尔电流传感器或任何经证实工作良好的特定类型编码器/解析器的应用说明?
3.使用感应式操作时,我们是否仍需要与使用FOC时相同的电机ID流程(R,L)?
谢谢
太棒了!