This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要有关TIDA-0.1417万的帮助

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653773/need-help-about-tida-01417

主题中讨论的其他部件:Tida-0.1417万

你(们)好

在TI设计器TIA-0.1417万中,  它是30W BLDC应用程序,但 一 个组件 没有详细文件, 即T1 变压器。    在BOM中,  只有280UH

有人能支持此变压器细节参数吗? 所以我可以手动完成。   

    祝您一切顺利

猎人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tidrql3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanzhen,您好,感谢您对德州仪器(TI)设计的关注。 您的问题已收到并转发给我们工业设备团队的设计负责人。 请在1-2个工作日内回复。

    此致,

    John Fullilove
    德州仪器(TI)
    TI设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 约翰,我在等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    .....
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John,非常感谢您的提醒。
    您好,Yanzhen,我很高兴支持您。 我可以给你发电子邮件,然后给你发电子邮件。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Richard:
    我的电子邮件是:szfufu@126.com
    祝您一切顺利
    猎人