This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:关于GPxCR寄存器。

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/654723/tms320f28075-about-gpxcr-register

部件号:TMS320F2.8075万

大家好,

我想知道为什么要准备GPxCR。

寄存器锁定可以使用GPxLOCK完成。 是否有 GPxCR作为寄存器来锁定此GPxLOCK?

此致,

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasaki:

    如TRM中所述,GPxLOCK寄存器锁定GPIO引脚的配置寄存器,如GPyMUX1,GPyMUX2,GPyDIR,GPyINV,GPyODR, GPyAMSEL,GPyGMUX1,GPyGMUX2和GPyCSELx。 除非位值为0,否则无法对这些寄存器执行写入操作。
    GPxCR寄存器锁定GPxLOCK寄存器。 一旦用1写入CR寄存器位,将无法执行对锁定寄存器位的写入。 请注意,CR寄存器是一次写入的寄存器。
    请参阅TRM中提供的寄存器描述

    希望这一点是明确的

    谢谢,此致,
    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Veena-San,

    感谢您的支持。

    请注意,CR寄存器是一次写入的寄存器。
    请参阅TRM中提供的寄存器描述

    [/引述]

    我忽略 了CR寄存器是一个一次性写入的寄存器。

    有两个寄存器,即LOCK和CR寄存器,因此此设备将非常可靠。

    此致,

    Sasaki