This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8374万S:TMS320F2.8374万s的内部1.2V常规使用

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653798/tms320f28374s-internal-1-2v-regular-usage-of-tms320f28374s

部件号:TMS320F2.8374万S

大家好,

 由于TMS320F2.8374万s具有VREG引脚 ,用于内部1.2V以节省外部1.2V电路, 但提到的数据表也必须 使用外部1.2V。 已使用内部1.2V,但在修改EVM的测试过程中没有任何故障,您是否可以给出意见,说明为什么无法使用内部1.2V?

 期待您的回复,谢谢。

此致

本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Benjamin:

    片上VREG不具备当前驱动功能,无法覆盖所有可能的设备运行条件。  虽然在标称条件下,它可能适用于标称装置,但在最恶劣的铸造条件下,它将对某些装置失效。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Devin,
    非常感谢。