This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:TMS320F2.8075万芯片是否具有uPP?

Guru**** 2578655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/654394/tms320f28075-does-the-tms320f28075-chip-have-upp

部件号:TMS320F2.8075万

大家好,

TMS320F2.8075万芯片的DC13_1寄存器中的uPP_A位是'1'。

在这方面,假定uPP内嵌在TMS320F2.8075万芯片中,

但在TRM或数据表中找不到任何信息。

如果有人知道确切的信息,请回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nam:

    此设备不支持upp接口,因此  TRM或数据表中未提供此IP的信息。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。