This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:我有关于TMS320F2.8377万D的一些问题

Guru**** 2759535 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, OPA320, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/654398/tms320f28377d-i-have-some-questions-about-tms320f28377d

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件: C2000WAREOPA320OPA350

您好,

   下面是  一些有关TMS320F2.8377万D的问题,请 帮助回答:

1.您是否对在芯片中使用ADC的外部参考有任何特定要求?
328377D可以挂起多少SDRAM,DMA支持的最大速率是多少?
4,在哪里可以 找到TMS230F2.8377万D的双端口RAM演示?
5,是否有用于2.8377万的bootloader演示?
6. 2.8377万输出PWM波形的最大频率是多少? 载波频率是多少?

我期待你的答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chen:

    我将回答一些问题。 其他问题将由我们团队的其他成员回答。

    [报价] 328377D可以挂起多少SDRAM,以及DMA支持的最大速率是多少? [/引述]

    本设备上有两个EMIF模块,每个模块都有不同的地址行。 请参阅设备数据表的内存映射部分,以获取每个EMIF的此信息。 有关DMA的信息,另请参阅此应用手册。

    [报价] 4,在哪里可以 找到TMS230F2.8377万D的双端口RAM演示? [/引述]  

    请您提供更多有关此方面的详细信息吗? 您在此处指的是哪种双端口RAM?

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek:í n
    感谢您的快速反馈。 我认为2.8377万D具有双DSP内核。 他们还可以使用DP-RAM进行通信吗? 我想知道如何操作DP-RAM。 您是否有此方面的代码演示?谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chen,此设备上没有DP RAM。 对不同主服务器共享RAM的访问权限将根据循环方案进行仲裁。 您可以参考C2000Ware中有关此主题的"RAM_MANAGEMENT "示例。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    我们对将散装电容器放置在VREFHI引脚上有一些要求。 有关详细信息,请参阅4.2 章节"信号说明"中的VREFHI信号说明数据表:
    www.ti.com/.../terminal-configuration-and-functions

    我们强烈建议您在驱动大型电容负载时,使用具有高带宽,低噪声和高稳定性的运算放大器驱动ADC参考引脚。 建议使用OPA320或OPA350。 有关详细信息 ,请参阅TRM (www.ti.com/.../spruhm8g.pdf)中的“设计外部参考电路”一节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    PWM可输出最小脉冲20 ns,与50 MHz相关。 载波频率将由您的应用程序定义。

    请记住,EPWMCLK必须为100 MHz或更低。

    此致,
    克里斯