This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为运动控制,14-16位ADC,低信号锁定,LED控制选择合适的C2000或MSP430

Guru**** 2583495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/654245/choosing-right-c2000-or-msp430-for-motion-control-14-16bit-adc-low-signal-lock-in-led-control

主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8377万S

我需要帮助选择正确的TI MCU,该MCU可以执行3轴步进控制,14-16位ADC,低模拟信号锁定或等效功能,LED驱动器,USB集线器,看门狗,最小离散或额外硬件。  不能确定代码空间要求,但可能很低。 如果能做一个比较简单的VGA信号分析就好了。  更喜欢C/C++,但对替代方案持开放态度。  这在单芯片上可能无法实现,因此模拟MCU和运动MCU也可能无法实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从C2000系列来看,由于您的ADC要求和USB,我建议使用TMS320F2.8377万S
    我们通常仅显示三相交流电动机控制的示例,但我们确实有客户将这些示例用于多轴步进器