This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSOLARUINVKIT:TMS320F2.8035万编程ISR例程

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653427/ccs-tmdssolaruinvkit-tms320f28035-program-isr-routine

部件号:TMDSOLARUINVKIT

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

我有一个TMSSOLARPEXPKIT,我想把SEPIC DC-DC转换器添加到程序演示 SolarExplorer_PV逆 变器_F2803x中。 我已经进行了一些集成,并附上了程序文件。 我可以建造它,但不能用'虫子'运行它,它在跑完后就停在那里。 我认为ISR例程可能存在一些问题,您能帮我找出问题所在吗? 谢谢你

e2e.ti.com/.../SolarExplorer_5F00_PVInverter_5F00_F2803x.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试打开您的文件,但似乎不起作用,您可以使用.zip扩展名吗?

     由于许可问题,我们不允许使用或安装WinRAR,我们有7个zip文件,但无法解压您的文件。  

    此外,我建议花一些时间进行调试,或许可以在代码中设置一些断点,以了解代码的位置... 这将有助于确定根本原因