This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-F2.8069万M:TI-RTOS的哪个版本可与CCS v7配合使用

Guru**** 2583985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/654323/rtos-launchxl-f28069m-which-version-of-ti-rtos-works-with-ccs-v7

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M

工具/软件:TI-RTOS

我在CCS v6 IDE中使用BIOS_6_46_01_38创建了TI-RTOS项目,现在我将CCS升级到v7。当我将项目导入到CCS v7 IDE时,可以在脚本中打开app.cfg,但没有更多的配置工具。 是否有与CCS v7一起使用的新版本TI-RTOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Louis:

    您仍可以在CCS v7中使用BIOS_6_46_01_38。 您只需确保安装以前使用的相同XDC工具。 可能是3.32 .xx.xx。

    在CCS v7中,我们默认以文本文件的形式打开.cfg。 您仍然可以以图形方式打开它。 只需右键单击.cfg并选择Open with (打开方式)->XGConf。

    仅供参考:如果您确实想迁移到更新版本,请访问以下内核下载站点: software-dl.ti.com/.../index.html

    托德