大家好,我是来自阿根廷的费尔南多
我正在使用TMS320F2.8035万。 我有一个正常工作的程序。
现在,我正在尝试使用bootloader刷新此应用程序。
我完全按照 C2000 微控制器的应用报告SPRABV4B串行闪存编程中所述的步骤操作
我编译提供的闪存内核。 我还生成了我的应用程序的sci8。
我像这样运行应用程序。
serial_flash_programmer -d F2803x -k f2803x_flash_kernel.txt -a CARGADOR.txt -p COM11
观察信号。 一切似乎都很好。 在加载闪存内核时,您可以看到由目标完成的回波。
在加载应用程序时,我只看到一些字节,这些字节应该是cheksums。
没有主机应用程序的错误消息。 但加载的应用程序n´t不起作用。
内核n´t擦除Piccolo,因为在我尝试引导加载程序之前运行的应用程序不再工作。 但新n´t没有
我不n´t从何处开始,或者我的应用程序中是否需要进行某些配置。
此致
费尔南多