This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8069万M:ADC上的模拟信号读取

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/654451/launchxl-f28069m-analog-signal-read-on-adc

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M

您好,

我正在从我的信号源(从3V的峰到峰)获取黄色信号。 我想在ADCINA0 (针脚27)上阅读它。 ADC测量的范围为0-3V。 ADC是否具有交流信号的内部电压电平转换器? 或者,我是否必须使用外部运算放大器从-1.5V到+1.5V 到 0-3V进行电平转换?

或者有什么简单的方法可以测量此信号?  

谢谢你。

-Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    一般而言,其0-3.3V的正弦负半部在0-1.65V范围内,正半部在1.65 到3.3V范围内。 因此,您必须使用运算放大器电路将信号上移。

    此致,
    Gautam