This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio-C2000:XDS110

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653818/ccstudio-c2000-xds110

部件号:CCStudio-C2000
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8027万TMDSEMU110-U

您好,

TI建议为C2000器件购买新开发的XDS110编程器,我的案例为TMS320F2.8027万。 但是,此编程器目前不可用。 当我尝试订购超过一个月时,TI网站会显示“缺货”。 有什么想法,什么时候可以用这个程序员?

此致

杜尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尝试订购的具体部件号是什么?

    当我选中 PN: TMDSEMU110-U时,它似乎可用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,它似乎可用...

    我将它放入购物篮中并结账付款。 然后,系统要求我登录以检查XDS110的可用性。 当我登记入住时,系统报告程序员“缺货”。

    有什么建议? 谢谢!

    杜尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要使用价格合理且可用的xds100v2。 他们希望从网上的几个不同来源获得库存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,谢谢! 我的"本地"分销商Farnell甚至可以提供这些程序员,我可以在几天内获得这些程序员。 但是,由于TI推荐了具有附加和增强功能的较新编程器,因此我想购买该编程器(XDS110)。 如果我需要花钱,我也可以把它用于最现代的版本。
    作为最后的选择,在ebay有便宜的中国克隆XDS100V2。 但正如谚语所说:我没有足够的钱买便宜的东西。 我更愿意购买推荐的当代编程器,但似乎不可用。
    此致
    杜尚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    TI是否有任何评论? 编程器XDS110何时可用? 目前,我将用F2.8027万清理我的一个旧的启动板,但我希望未来有一个真正的程序员。
    此致
    杜尚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dusan,

    我不会担心购买一台xds100v2而不是一台xds110,尤其是Spectrum Digital的一台。  我使用xds100v2已经很多年了。  两者都是能够调试探测器的。  在使用C2000器件时,两者之间的主要区别在于连接速度。

    尽管如此,如果有足够的预算,我个人建议使用xds200。  更快的加载时间意味着更少的等待时间和更多的调试/写入代码时间。  

    ===

    http://www.ti.com/microcontrollers/c2000-performance-mcus/real-time-control/tools-software.html

    在上面的页面(和调试探测器下)中,您将找到速度基准的链接。  您还将找到有关各种选项的更多评论。

    ===

    我对xds110的可用性没有任何具体的评论。  如果您在阅读此内容后仍想知道xds110的可用性,请告诉我,我将在下周查看。


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的建议和最后一句话。 在这种情况下,我很可能使用带有XDS100V2编程器的旧F2.8027万板,现在就可以了。 一旦解决了XDS110的问题,我将购买该编程器并获得/使用Bonus Energy Trace (一旦可用)和串行端口。 同时,我的客户将获得他自己的XDS100V2版本...
    此致
    杜尚