This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万F:可以'计算计时图表,以使USB和SPI正常工作

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653408/tms320f28069f-can-t-figure-out-clocking-chart-to-get-the-usb-and-the-spi-to-work

部件号:TMS320F2.8069万F

我想让USB功能正常工作,并通过设置 OSCCLKSRCSEL =1来实现这一点。 但是,为了使SPI环回在同一代码中工作,我需要 OSCCLKSRCSEL =0。 如何使这种杂乱的时钟设置能够正常工作,从而使USB与简单的SPI环回配合工作? 以前有人做过这件事吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Parag,

    为什么必须设置"OSCCLKSRCSEL=0才能使SPI回放正常工作?

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个公平的问题。 我刚刚从"SPI Loopback (SPI环回)"示例中脱离出来。 我基本上是在问是否需要注意一些事情,以确保SPI和USB可以同时工作。 以前的经验让我相信USB必须时钟频率为48MHz或更高,SPI处于低于1MHz的范围。 是否有任何问题会阻止正确划分每个时钟? 图1-19在云杉18g中令人困惑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能,您应该能够同时运行这两个。 SPI运行速度应比1 MHz高得多,SPI具有内部时钟分频器,可用于实现较低的frq,因此没有问题。

    Vivek Singh