This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8069万M:ADC读取10V p-p模拟信号

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653743/launchxl-f28069m-adc-read-for-10v-p-p-analog-signal

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:TLV2772

您好,

我希望我的启动板能够读取10V p-p Sin波信号,并借助板上的ADC通道为我提供数字价值。 该板可维持最高3.3V的电压,然后如何测量电压高于3.3V的信号。  

一位TI员工建议使用运算放大器。 但启动板没有电压偏差的内部运算放大器吗? 我找不到ADC的任何硬件原理图。

谢谢你

此致

拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    Rahulkumar Lukhi 说:
    TI的一位员工建议使用OP-Amp。 但启动板没有电压偏差的内部运算放大器吗? 我找不到ADC的任何硬件原理图。[/QUOT]

    不,它不是。 您必须使用运算放大器电路。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Gautam:

    您能告诉我TLV2772运算放大器的引脚4的输入是什么?1.65V来自何处? 我们使用1.65V的原因是什么?

    谢谢你

    -Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,

    解析器实际上具有0.2810 的变压器比率,现在我得到了更好的p-p 2V正弦曲线。 现在我想用ADC对其进行采样,然后读取值。

    如果我直接将-1V至+1V信号提供给ADC,那么它将不会正确转换为数字值。 解决方案是什么?  

    最大的问题是我的外部模式“Simulink”无法运行。 我尝试过很多次,也在TI论坛上发布 过,但无法获得任何解决方案。

    我无法实时模拟我的模型。 我曾尝试使用SCI Transmit with PuTTY,但这不是我想要读取的数据。

    我希望我的数据在ADC之后从范围运行,但外部模式不像我所说的那样工作。

    对上述两个问题有何建议?

    此致

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rahul:

    请联系MathWorks技术支持 部门以了解外部模式问题-这不是真正的TI问题,因为MathWorks为Simulink和嵌入式编码器提供C2000支持。

    谢谢,

    -Brian