This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8374万S:EMIF配置

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/654030/tms320f28374s-emif-configuration

部件号:TMS320F2.8374万S

您好,

请解释EMIF模块的配置,以将TMS320F2.8374万S与Altera FPGA连接起来。  

此致,

Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lakshmi,

    这是一个非常开放的问题。 我们在设备数据表和TRM中提供了EMIF信号说明,应参考这些说明 ,如果您对任何信号连接有任何特定疑问,请告知 我们。

    您也可以参考EMIF应用说明

    此致,

    Vivek Singh