This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万F:读取CAN总线关闭的代码示例

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/654153/tms320f28069f-example-code-for-read-can-bus-off

部件号:TMS320F2.8069万F

您好;

任何主体都为读取CAN总线关闭提供了示例代码(我使用的是TMS320F280x控制器)。

此致

RAM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAM,
    CCR位在总线断开时设置,这是一个可中断事件。 即使在CAN模块达到该状态之前,也可以为EW和EP触发中断。 我们没有专门针对错误情况的示例代码。