请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 主题: controlSUITE中讨论的其他部件
您好,
我被告知,TMS320F2.8379万D微控制器中有一个可用的库,可以使用CLB通过SSI进行通信。
BiSSC和EnDat的库已经存在,但SSI的库应该是新的。
此库是否确实可用?
如果没有,何时发布?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我被告知,TMS320F2.8379万D微控制器中有一个可用的库,可以使用CLB通过SSI进行通信。
BiSSC和EnDat的库已经存在,但SSI的库应该是新的。
此库是否确实可用?
如果没有,何时发布?
此致
您好,
我们在F2.8379万D上提供了EnDat,BIS-C和其他协议-您可以在此处找到所有详细信息和文档-http://www.ti.com/tool/DESIGNDRIVE ,相应的软件在controlSUITE上提供。
关于SSI,我们没有针对F2.8379万D发布的SSI实施。
我们目前尚未为此版本设置时间表。 将在上述链接上提供最新更新。
-Bharathi