This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:Fapi_calculateFletcherChecksum()--源代码

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/654168/tms320f28377d-fapi_calculatefletcherchecksum----source-code

部件号:TMS320F2.8377万D

 

您好,

该部件具有以下闪存API功能:

fapi_calculateFletcherChecksum() -- spnu629 p34.

 

那么,您能告诉我其源代码是否已经可用吗?

 

我的客户正在尝试计算单独的地址区域并生成单个校验和值。

它的公式在维基百科中找到。 我只是想知道是否有TI的源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-san,

    源可以与NDA和协议共享。  离线联系我,我将为您提供详细信息。

    谢谢,此致,
    Vamsi