请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 您好,
我在TMS320F2.8335万数据表中找到了有关最大LSPCLK频率的注释:
"虽然LSPCLK能够达到100 MHz,但它被指定为75 MHz,因为最小的有效"低速外设时钟
对于150-MHz设备,预分频寄存器”的值为“2”。 (文档 SPRS439N,第43页,表5-4)。
这句话有点混乱,因为LSPCLK的实际预分频器是(["Low -speed peripheral clock prescaler register"的值] x 2)。 因此,如果最小值为"2",则预分频器为"4",LSPCLK频率为37.5 MHz。 但我想这只是一个小错误,它应该是指实际的“2”预分法,而不是登记册中的数值。
更重要的问题:如果将预分频器设置为“1”,会发生什么情况? LSPCLK是否可以进入未定义状态? 如果是,为什么文档中的其他地方没有提到它,例如在预分卡器寄存器的描述(文档 SPRUFB0D,第39页,表19)?
此致,
黛尼乌斯