请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0049万 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
使用最新的CCS 7.2 ,我只能读取CanaRegs,LinaaRegs等寄存器,而不能读取内存区域或我自己的CAN/LIN定义。
对于LIN或CAN地址区域,内存浏览器显示“---”;对于我自己的CAN/LIN寄存器,“表达式”窗口显示“内存映射阻止读取目标”。
其它寄存器显示正确。
我知道这些外设是特殊的,是通过BP_16,BP_32 byte_peripheral属性定义的。
但是,我想知道哪种设置会导致"内存映射阻止读取目标"。
我认为它位于加载的gel文件f28.0049万.gel或其中一个xml文件(如f28.0049万.xml,f2.8004万x_can_regs.xml)中。
但是,哪种设置?
Stephan