This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSILPFCKIT:".usect"的用法

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653747/tmdsilpfckit-the-usage-of-usect

部件号:TMDSILPFCKIT

团队成员:

我在使用TMDSILPFCKIT套件时遇到了".usect"的使用问题。
我查阅<TMS320C28x汇编语言工具15.12 v.0.LTS用户指南>,发现“未初始化的部分”的表述与pictrue 1类似。

但我发现了另一种用法,如pictrue 2。

他们都好吗? 如果是,我们应该在哪种情况下使用用法2?

此致
K.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    K.K.
    它们都正确! :)

    第二个实例利用一些可选标记进行阻止和对齐,以确保PFC变量全部一起分配,并在32位边界上,以确保MCU使用这些变量时,循环计数一致。

    第一个操作是更多地依赖汇编程序的默认值。 在PFC代码中的第二次使用情况下,这应使汇编代码更易于移植,因为宏可以多次实例化。

    有关这些可选字段的详细信息,请参阅2.3 1部分。

    最佳,
    Matthew