This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将C2000的GPIO配置为输出时,是推挽式还是漏极开路?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653253/when-gpio-of-c2000-is-configured-as-output-is-it-push-pull-or-open-drain

您好,

将C2000的GPIO配置为输出时,是推挽式还是漏极开路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zou,

    您指代的是哪种设备。 在某些设备上(例如 F2837x),您可以将GPIO配置为漏极开路。

    此致,

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指的是picollo和Delfino系列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述,在新的Piccolo和Delfino设备上,用户可以将引脚配置为漏极开路模式。 请注明部件名称。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek
    F2837x具有正常输出模式和漏极开路输出模式,什么是正常输出模式?
    对于F2.8035万。 是漏极开路还是推拉式? 还是正常输出模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zou,

    [报价]对于F2837x,它具有正常输出模式和漏极开路输出模式,什么是正常输出模式? [/引述]

    正常输出模式 意味着推挽式。

    [引述] F2.8035万。 是漏极开路还是推拉式? 还是正常输出模式? [/引述]

    它是推拉式的。

    Vivek Singh