This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F206:请求指导对主题IC进行编程所需的必要基本硬件

Guru**** 2582885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653219/tms320f206-request-for-the-guidance-of-necessary-basic-hardware-required-for-programming-the-subject-ic

部件号:TMS320F206

尊敬的技术人员:

   这是一个关于TMS320F206编程指南的真诚请求,我们已经有了要上载到同一IC的程序, TI按照说明使用了旧代码编写器版本2xx/5xx,但我们不知道如何将其连接起来并为其准备必要的基本硬件,因此我们非常希望能提供一个电路图或有关如何准备相同代码的说明  

如能迅速作出反应,将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否确认您是否确实询问了有关此设备的问题? www.ti.com/.../description
    如果是,此设备已停产一段时间,我们不会主动支持此设备。 我会联系我们,看看我们是否可以分享任何资源,但我的选择非常有限。

    您联系过TI推荐Code Composer版本的谁?

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个选项是检查 http://www.bpmmicro.com/ 。 它们似乎支持F206设备的编程。