This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F2.8027万F:关于Launchpad-2.8027万F和BOOSTXL-DRV8323RS的问题

Guru**** 2811565 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653508/ccs-launchxl-f28027f-question-about-the-launchpad-28027f-and-the-boostxl-drv8323rs

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F
主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8323RSDRV8323MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

我检查Launchpad-2.8027万F和BOOSTXL-DRV8323RS之间的连接。

我发现连接如下:

DRV8323   launchpad-2.8027万F

故障            ADCINA2

校准            ADCINB6.

启用         GPIO34.

但在最新的汽车器具中:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/902/t/635499</s>63.5499万

我在launchpad-2.8027万F hal.c中找到了使能门:

// DRV8323启用门
GPIO_setMode(obj->gpioHandle,gPIO_NUMBER_34,gPIO_34_Mode_generalpurpose);
gPIO_setLow(obj->gpioHandle,gPIO_NUMBER_34);
GPIO _setDirection (obj->gpioHandle, GPIO编号_34, GPIO方向输出);

我无法在hal.c中找到故障和CAL GPIO配置?

但我可以在 launchpad-2.8069万M hal.c中找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于校准引脚连接到Launchpad的ADC引脚,因此默认将校准引脚设置为低,因此禁用自动偏移校准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Yanming。

    这样我就可以将 CAL直接连接到GND了吗?

    故障连接到 ADCINA2。

    如何处理launchpad-2.8027万F中DRV8323的故障?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.如果您不想使用自动偏移校准,则为正确。
    2.使用ADC或AIO检查故障引脚的电压水平,因为它连接到ADC引脚。