This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8054万F:Lab21,激发频率的方程

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653462/ccs-tms320f28054f-lab21-the-equation-of-excitation-frequency

部件号:TMS320F2.8054万F

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在阅读实验21的用户指南,适用于IPD和HFI。

激发频率的方程式似乎有些错误。

 InstaSPIN Projects and Labs User's Guide (InstaSPIN项目和实验室用户指南)(版本1.0 .16)第340页显示的内容如下。

但是,结果830Hz 不是计算得出的答案。

有什么问题吗?

此致

箭头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际激发频率也取决于PWM频率,该频率接近计算频率,在指南中有说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我担心您没有抓住我提到的内容。

    我只是问这个简单的等式。

    0.12 /230u * 10=5217Hz,而不是830Hz。

    我刚刚找到了原因。

    正确的方程式应为0.12 /230u *10 /(2*PI)=830Hz。

    我对吗?

    如果是,也许需要修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对。 计算公式为fc=R/(2*PI*L),并使用ffc的10倍作为HFI频率,因此计算的值为830Hz。 我们将纠正此问题。 谢谢。