请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8069万F 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我的自定义主板上运行着instaSpin FOC, 软件运行良好,连接了调试器,可以在笔记本上工作5b。
根据我的实验, 我想更改代码中的以下两个参数,这样我就不需要外部调试器来在每次运行电机时更改它们。
gMotorVars.MaxAccel_krpmps是Krpm中的最大加速度,默认情况下为0.2 ,我希望将其更改为3.0 ,但在代码中找不到要更改它的位置
gMotorVars.KP_SPD默认情况下是使用 项目中的某些参数默认计算的13.7 ,我想将其更改为较低的值,但再次说明,找不到要更改的位置。
在代码中它应该非常简单,但我搜索了代码,没有找到在Ctrl对象中设置相应两个参数的特定代码。 有什么意见? 谢谢。
最佳,