This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:断电期间eCAN外设IO状态

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653405/tms320f28069m-ecan-peripheral-io-state-during-power-down

部件号:TMS320F2.8069万M

当通过CANMC.PDR位关闭设备电源时,eCAN模块的GPIO处于什么状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引脚继续保留其CAN功能。 CANRX引脚是一种I/P CANTX处于隐性状态。