This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:F2.8035万内存问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653355/ccs-tms320f28035-f28035-memory-problem

部件号:TMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试将BIOS添加到现有项目中,但它给我内存错误。  
根据地图文件,仍有可用内存。如果没有BIOS,此程序工作正常。

可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jigar:

    您是否正在转换非RTOS项目? 如果是这样,那么简单的TI-RTOS示例,然后将您的内容添加到其中会更容易。

    托德