This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万:闪存API初始化

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653192/tms320f280049-flash-api-initialization

部件号:TMS320F28.0049万
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

您好,Champs:

 

在C2000ware F2.8004万x flashapi示例中,有"Fapi_initializeAPI"函数:

 

FAPI_StatusType oReturnCheck;

oReturnCheck = Fapi_initializeAPI(F021_CPU0_BACK_ADDRESS,100);

 

启用/初始化F2.8004万x闪存API时是否需要调用此功能?

您是否建议我们是否可以使用自定义配置来初始化F2.8004万x Flash API,而不是在 F2803x上调用此函数,例如“Flash_CPUScaleFactor = scale_factor;”?

 

谢谢!

 

此致,

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    琳达

    必须调用此函数才能初始化API的内部状态变量。  没有任何替代办法。

    谢谢,此致,

    Vamsi