This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C2.8346万:时钟输入的上升时间要求

Guru**** 2605315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661128/tms320c28346-rise-time-requirement-for-clock-input

部件号:TMS320C2.8346万

您好,

我拥有TMS320F2.8346万的现有设计。 在回顾期间,我们发现时钟输入存在问题。

我们正在XCLKIN输入的外部25MHz时钟运行该装置。 上升/下降时间的数据表要求(6.8 第C9,C10章)最大值为4ns。
实际上,我们的实际设计在该引脚处只能获得6ns。 是否可以在降低上升/下降时间的情况下运行控制器?

我们实际上没有发现任何问题,25MHz/4ns的石z渗透器非常罕见,而且很难找到源。


感谢您的帮助和建议,


杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerald,
    我正在研究这个问题。 我可能必须与设计人员一起运行此程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerald,
    您能否通过TI-FAE联系我,为您提供支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerald,
    您是否在离线状态下得到帮助? 如果是这样,由于线程未处于活动状态,请考虑将其关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是TMS320C2.8346万ZFET SN-IGA96TW GI。

    但无论如何,自2013年以来,我们在所有生产批次的其他设备中都有此功能。

    实际上,我们没有解决方案。

    我们正在寻找具有更多驱动功率的时钟稀释,以达到4ns范围,但由于时钟发生器(5x7 SMD)的占地面积和阵列中实际的22R串联电阻器,给定PCB的情况非常困难。 我不能只添加缓冲区。

    我们检查了其它故障原因(代码,外设和勘误表),所有代码和连接均遵循建议的方法。


    还有什么想法吗?

    杰拉尔德