主题中讨论的其他部件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我正在设计电源AC/DC校正器,我的产品是可操作的(ADC,PWM,型号,状态机,CAN, 从闪存等...制作系统的所有基础),但我知道我必须设计自己的主板(我目前使用的是F2.8379万d控制卡)。
我一直使用CCS的XDS100,因为我完全是仿真/闪存艺术的初学者。我事实上,我们每年针对3000个不同 电压/电流的产品,我不想使用CCS来修改代码,编译然后闪存每个MCU。
其目的是编译不 带“特定数据”(可以地址,物理参数等)的“函数”代码,然后从非易失性存储器(外部或非外部)读取它们。 我会再次 通过通信更新嵌入的软数据或"特定数据"。
我不知道这是否是重要信息,但我可能会为数据记录添加外部存储器。
请问您能给我一些建议,文档或提示,说明如何设计我的系统? (软件,仿真器,内存类型,使用的最佳通信等)。
我还阅读过类似"SPRAAL3"的文档,但我不了解所有内容,这是从2008年8月开始的。
很抱歉我的初学者和模糊问题...
谢谢,祝您度过美好的一天!
此致,
热雷梅