This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:在EEPROM上编程

Guru**** 2599585 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28379D, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666153/tms320f28379d-programming-on-eeprom

部件号:TMS320F2.8379万D
线程中讨论的其他部件: C2000WARETMDSCNCD2.8379万DcontrolSUITE

大家好,

我正在开发高功率转换器驱动系统,并使用基于TMS320F2.8379万D HSEC 180的controlCARD来生成脉冲。 我希望控制器是独立的,不插入任何系统。  

控制器通电时脉冲应开始。 我已准备好CCS程序,可以将其下载到控制器上。

我认为我需要将程序加载到EEPROM中。  

是否有人能向我提供有关硬件/软件要求和实施所需步骤的任何文档?

提前感谢您的参与。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    苏汉姆,

    您是否询问了对闪存进行编程所需的步骤? 可编程片上存储块是闪存,而不是EEPROM。 如果是,请参阅以下研讨会中的Flash实验练习(模块10)步骤:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    我希望这能有所帮助。 如果这回答了您的问题,请单击绿色的"已验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参考。 我现在可以对闪存进行编程。 但是,我希望在打开控制卡电源时运行代码。

    通过扩展坞HSEC 180连接控制卡时,通过USB连接到PC时(仅通过PC打开控制器电源),闪存上的代码有效。

    现在我有一个安装了控制卡的板,我手动提供了+5V DC,控制卡显示其LED正在通电。 但是,代码不会运行。 我需要再次通过CCS对其进行编程,然后当我从PC上断开控制卡时,代码在+5V电源打开时工作。

    我是否可以运行使代码正常工作,只需为控制器通电(外部,而不是通过PC)? 我在安装控制卡的板上安装了电压调节器和外部电源电路。 所有指示要打开控制器电源的控制器LED指示灯都显示相同的指示灯。

    我正在使用该控制器测试一个高功率应用程序,对于该应用程序,带有主板的控制卡将位于Faraday机架内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    苏汉姆,

    有关正确的开关设置,请参见controlCARD信息指南-

    C2000Ware:

    C:\ti\c2000Ware_<版本>\boards\controlCARDs\TMDSNCD2.8379万\TMDSCNCD28379D_Infosheet_v1_7.pdf</s>2.8379万

    controlSUITE:

    C:\ti\controlSUITE\development _kits\~controlCARD\TMDSCNCD2.8379万D_v1_0\TMDSCNCD28379D_Infosheet_v1_7.pdf</s>2.8379万

    请参阅第5页上的表1和第12页上的表2。

    我希望这能有所帮助。 如果这回答了您的问题,请单击绿色的"已验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken