This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:高分辨率期间,Deadband处于上升计数模式

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666648/tms320f28075-high-resolution-period-with-deadband-on-up-count-mode

部件号:TMS320F2.8075万

您好,

最新的HRPWM (如F2807x)能否在上升计数模式下产生带死区的互补高分辨率PFM?
我几年前测试过它,但 我不记得结论。 然后我想再次确认。

此致,
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Oba,

    是的,它能够做到这一点。 有关更多信息,请参见设备TRM中标题为"高分辨率周期配置"的部分。 死区也与此模式兼容。

    此致,
    克里斯


    www.ti.com/.../spruhm9d.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kris:

    您是否对其进行过测试?
    就我的测试而言,它可以进行向上向下计数。 但这不能算得上是个好数字。
    您是否有示例代码?

    此致,
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Oba,

    我没有此示例代码。 执行的哪一部分似乎不起作用? 您是否有任何可以共享的波形?

    此致,
    克里斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Oba,

    由于我们没有收到回复,我们希望这意味着您的问题已得到解决。 我们将关闭此线程。 如果问题仍然存在,请随时打开新的线程。

    此致,
    克里斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kris:

    很抱歉,我在那之后无法回复。
    这个问题还没有解决,但是很遗憾,因为我现在很忙,所以我不能花时间来处理这个问题。
    所以我同意关闭一次。 我可以稍后再打开。

    感谢你的帮助。

    此致,
    Satoshi Obata