This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTANSPINUNIVERSALGUI:与CCSv7一起使用

Guru**** 2865900 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665071/instaspinuniversalgui-use-with-ccsv7

部件号:INSTASPINUNIVERSALGUI
主题中讨论的其他部件: MOTORWARE

对于INSTANSPINUNIVERSALGUI,文档介绍了如何在独立模式或CCS内部运行GUI。

我通常在CCS中使用GUI,因为它比使用表达式视图更简单,并且可以快速地使我更清楚地了解项目。

对于CCSv7 -由于GUI Composer组件的更改-如果尝试在CCS内部使用,现有文档 将不再准确。  

下面是您需要做的事情,以便使其适用于CCSv7 (将来我会假设CCSv8等)。

查看--> CCS应用程序中心

搜索:GUI

选择:GUI Composer Runtime

安装软件

重新启动CCS

从复制INSTANSPINUNIVERSAL 'webapps'文件夹

C:\ti\guicomposer

到CCSv7安装文件夹

C:\ti\ccsv7.

重新启动CCS

现在您应该看到

View --> GUI Composer --> Applications v1 --> InstaSPIN_F2806xM_UNIVERSAL  (以及F2802x和F2805x)

选择其中任何一项(它是否与您正在使用的F280x设备匹配并不重要)

您可以按照标准用户指南@

C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\guis\universal

-Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Chris的建议!

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认这些说明同样适用于几周前发布的CCSv8。