This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万S:ePWM死带模块文档

Guru**** 2948270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666924/tms320f28379s-epwm-dead-band-module-documentation

部件号:TMS320F2.8379万S

TMS320F2837xS文档在图13-33和表13-9中与OUTSWAP S6和S7的位置(操作)相关的方面存在错误。 S6和S7似乎已颠倒。

 

表13-24中的寄存器操作文档看起来正确。

 

您是否能够验证这一点并查看是否要更新文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,PinkCrapeMyrtle,

    我看到差异,需要在设备上对此进行测试以确认行为。 我将在之后发布更新。 感谢您提请我们注意此事。

    此致,
    克里斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kris:

    您是否能够在设备上测试此问题并确认行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,PinkCrapeMyrtle,

    审核后,图表似乎正确,登记簿描述中存在轻微差异。 所有值描述都正确,但句子:

    '位13控制S7开关,位12控制S6开关。'

    不正确。 Bit 12控制S7和Bit 13控制S6。 我将确保在我们的下一个版本中获得此更新。

    如有其他需要,请告知我们。

    此致,
    克里斯