您好,论坛:
在我的主论文中,我使用 带Simulink Matlab的LAUNCHTXL-F2.8027万F来实现我的控制算法。 要做的是将一 个LAUNCHXL-F2.8027万F作为主设备,它将通过SPI总线连接到 菊花链中的多个LAUNCHXL-F2.8027万F。 对于应用程序而言,它们必须同步,并且彼此之间具有确定的相移,这一点非常重要。 所以我想我只使用一 个LAUNCHTXL-F2.8027万F来逐步解决问题,并控制PWM1和PWM2。 第一步是同步它们,然后添加相位移。 我在Simulink中为MCU设置了以下型号:
我使用以下型号的笔记本电脑通过SCI通信总线控制频率,占空比等:
当模型运行时,除了PWM通道的相移之外,我可以调整一切。以下是PWM块的设置:
我做错了什么? 下一步如何将Synco通过SPI进入另一个MCU?
感谢您的帮助!
此致,
Oliver