This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C2.8346万:I2C EEPROM启动设置

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/667320/tms320c28346-i2c-eeprom-boot-settings

部件号:TMS320C2.8346万
主题中讨论的其他部件:C2000WAREcontrolSUITE

大家好,

我一直在尝试使用C2.8346万控制卡上的相同设计从EEPROM启动,但没有成功。 我有几个问题...

1)我在控制卡示意图上看到,它有一条注释,即对于输入频率在24和48 MHz之间的设备,启动模式是I2C计时1。 但控制卡使用20 MHz振荡器。 对于12至24 MHz之间的设备,引导模式是否应该是定时2?

2)在论坛上关于这个主题的几个帖子中,我看到很多人使用PSC值,这些值似乎反映了300MHz时钟(PSC=29=0x1D将300MHz除以10 MHz)。 但在引导指南(SPRUFN5B)中,它从未提到激活PLL。 实际上,它看起来将20MHz晶体划分为10MHz。 那么我们不应该在hex2000实用程序中也设置psc=0来匹配吗?

感谢您观看此内容! 这是一个令人沮丧的过程,但当它工作时就会很好!
马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马特

    1.是的,使用计时2
    2.假设您在重置时使用引导加载程序(不是从应用程序调用),PLL将不会启用。 是的,我在2000年的六边也把它设置为0。

    如果要查看引导加载程序源代码,它位于C2000Ware中。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    感谢您的确认。 这些设置似乎确实使引导加载程序工作-如果我在启动时探测I2C线路,我观察数据流大约4秒钟,然后它停止。 之前,我会看到控制器大约每4秒重置一次,因为我假设引导加载过程中由于不准确的计时而出现错误。

    很遗憾,我的程序仍然无法执行。 我可以知道,因为没有通过SPI向我的板上的另一个设备传输数据。 您是否知道人们在这里遇到麻烦的常见原因?

    我唯一能想到的是我的代码在内存中的组织方式。 我将首先从hex2000实用程序发布.map文件,然后在CCS中构建项目进行调试时从链接器发布这些文件。 您在这里看到了什么有关信息吗?

    感谢您抽出时间,我非常感谢您的帮助!
    马特

    *******************
    TMS320C2000十六进制转换器 17.6 v.0********************************************************************************************************
    
    
    输入文件名:<heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware.out>
    输出格式:ASCII十六进制
    
    物理内存参数
    默认数据宽度:16
    默认内存宽度:8 (LS->MS)
    默认输出宽度:8
    
    引导加载程序参数
    表类型:		串行端口
    入口点:		0x0.3021万a8
    
    
    输出转换映射
    ------------------
    0万.003ffff Page=0 Memory Width=8 ROM Width=8
    ----------------------------------
    输出文件:heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware.A00 [b0..b7]
    
    内容:0万..000050a9启动0.005万启动表
    text:dest=30万 size=0x2418 width=0.0002万
    .cinit:dest=30.2418万 size=0x2b6 width=0.0002万
    econst : dest=0.0088万da size=0x166 width=0.0002万
    codest: dest=0万 size=0x2 width=0.0002万
    ramfuncs : dest=0.3026万ce size=0x4 width=0.0002万
    
    ----------------------------------
    0万..003ffff Page=1 Memory Width=8 ROM Width=8 "* default page 1*"
    ----------------------------------
    无内容 

    *****************
    TMS320C2000连接器PC v 17.6 ........
    *****************
    >>已链接2018年3月1 19:07:10
    
    输出文件名:<heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware.out>
    入口点符号:"_c_int00"地址:0.3021万a8
    
    
    内存配置
    
    名称 原点长度 已使用 未使用的属性填充
    --------------------------- ----------------- ------------------- ----------------- ----------------- --------
    第0页:
    BEGINRAM 0万00 000000020万00002 000000020.02亿02 000000000.2万00000 RWIX0万 RWIX
    RAMM0M1 0.0052万 000007ae 0.02万 000005ae RWIX
    RAML0L7 0.008万00 000100000万10000 00000a401万 00000a40 0000f5c00万 0000f5c0 RWIX00000 RWIX
    ZONE7A 20万 0000fc00 000000000万00000 0000fc000万 0000fc00 RWIX0000 RWIX
    RAMH0H5 0.3万00 000300000万30000 000026d2300亿d2 0002d92e20002d92e RWIX
    CSM_RSVD 0033ff80 000000768000万76 000000007600万00 000000760万00076 RWIX0.0076万 RWIX
    CSM_PWL_PROG 0033fff8 00000008800万08 000000000.8万00000 000000080万 00000008 RWIX00000008 RWIX
    IQTABLES 003fe00000000 00000b5万 0000万 0万b50 RWIX
    IQTABLES2 003feb500000008c 0万 0.0008万c RWIX
    FPUTABLES 003febdc 0.0006万a0 000000000万00 000006a00.0006万a0 RWIX
    BOOTRAM 003ff27c 0万d44 000000004.4万00000 00000d440万 00000d44 RWIX0万 RWIX
    重置 003fffc0万 0000000.2万 0000万 00000002 RWIX
    
    第1页:
    BOOTRSVD 0万02 000000500.2万00050 000000000.5亿00 000000500万00050 RWIX0.005万 RWIX
    DEW_EMU 0.0008万80 000001808万00180 000000d01.8亿d0 000000b00万b0 RWIX
    CSM 0万ae0 000000100万10 000000101万00010 000000000.001万 00000000 RWIX00000000 RWIX
    XINTF 0万b20 000000202万00020 0000001e0.002万 0000001e 000000020000001 00000002 RWIX0.0002万 RWIX
    CPU_TIMER0 0万c00 000000080万08 00000008800万08 000000000.8万00000 RWIX0万 RWIX
    CPU_Timer1 0万c08 00000008800万08 00000008800万08 000000000.8万00000 RWIX0万 RWIX
    CPU_TIMER2 0万c10 000000081000万08 00000008800万08 000000000.8万00000 RWIX0万 RWIX
    PIE_CTRL 0万ce0 00000020000000020 0000001a 0.0006万 RWIX
    PIE_VECT 0万d00 000001000.0001万00 000001000.0001万00 000000000万00000 RWIX0万 RWIX
    DMA 0.001万00 000002000万00200 000000e02亿e0 00000120000000120 RWIX
    MCBSPA 0.005万00 000000400万00040 000000250.004万 00000025 0000001b00000025 0000001b RWIX0.0001万 RWIX
    MCBSPB 0.005万40 000000404万00040 000000250.004万 00000025 0000001b00000025 0000001b RWIX0.0001万 RWIX
    ECANA 0.006万00 000000400万00040 000000340.004万 00000034 0000000c00000034 0000000c RWIX0万 RWIX
    ECANA_LAM 0.006万40 000000404万00040 000000400.4亿40 000000004万00000 RWIX0万 RWIX
    ECANA_MOTS 0.006万80 000000408万00040 000000400.4亿40 000000004万00000 RWIX0万 RWIX
    ECANA_MOTO 0.006万c0 000000400万40 000000404万00040 000000000.004万 00000000 RWIX00000000 RWIX
    ECANA_MBOX 0.0061万00 000001000万00100 000001001亿00 000000000万00000 RWIX0万 RWIX
    ECANB 0.0062万00 000000400万00040 000000340.004万 00000034 0000000c00000034 0000000c RWIX0万 RWIX
    ECANB_LAM 0.0062万40 000000404万00040 000000400.4亿40 000000004万00000 RWIX0万 RWIX
    ECANB_MOTS 0.0062万80 000000408万00040 000000400.4亿40 000000004万00000 RWIX0万 RWIX
    ECANB_MOTO 0.0062万c0 000000400万40 000000404万00040 000000000.004万 00000000 RWIX00000000 RWIX
    ECANB_MBOX 0.0063万00 000001000万00100 000001001亿00 000000000万00000 RWIX0万 RWIX
    EPWM9 0.0066万00 000000220万00022 000000220.22亿22 000000002.2万00000 RWIX0万 RWIX
    EPWM1 0.0068万00 000000220万00022 000000220.22亿22 000000002.2万00000 RWIX0万 RWIX
    EPWM2 0.0068万40 000000224万00022 000000220.22亿22 000000002.2万00000 RWIX0万 RWIX
    EPWM3 0.0068万80 000000228万00022 000000220.22亿22 000000002.2万00000 RWIX0万 RWIX
    EPWM4 0.0068万c0 000000220万22 000000222.2万00022 000000000.0022万 00000000 RWIX00000000 RWIX
    EPWM5 0.0069万00 000000220万00022 000000220.22亿22 000000002.2万00000 RWIX0万 RWIX
    EPWM6 0.0069万40 000000224万00022 000000220.22亿22 000000002.2万00000 RWIX0万 RWIX
    EPWM7 0.0069万80 000000228万00022 000000220.22亿22 000000002.2万00000 RWIX0万 RWIX
    EPWM8 0.0069万c0 000000220万22 000000222.2万00022 000000000.0022万 00000000 RWIX00000000 RWIX
    ECAP1 0.0006万a00 000000200万20 000000202000万20 000000002万00000 RWIX0万 RWIX
    ECAP2 0.0006万a20 000000202000万20 000000202000万20 000000002万00000 RWIX0万 RWIX
    ECAP3 0.0006万a40 000000204000万20 000000202000万20 000000002万00000 RWIX0万 RWIX
    ECAP4 0.0006万a60 000000206000万20 000000202000万20 000000002万00000 RWIX0万 RWIX
    ECAP5 0.0006万a80 000000208000万20 000000202000万20 000000002万00000 RWIX0万 RWIX
    ECAP6 0.0006万aa0 000000200万20 000000202万00020 000000000.002万 00000000 RWIX00000000 RWIX
    EQEP1 0.0006万b00 000000400万40 000000404000万40 000000004万00000 RWIX0万 RWIX
    EQEP2 0.0006万b40 000000404000万40 000000404000万40 000000004万00000 RWIX0万 RWIX
    EQEP3 0.0006万b80 000000408000万40 000000404000万40 000000004万00000 RWIX0万 RWIX
    GPIOCTRL 0.0006万f80 000000408万00040 0000002e0.004万 0000002e 000000120000002 00000012 RWIX0.0012万 RWIX
    GPIODAT 0.0006万fc0 000000200万20 000000202万00020 000000000.002万 00000000 RWIX00000000 RWIX
    GPIOINT 0.0006万fe0 00000020000000020 0000000a 0.0016万 RWIX
    系统 0.007万10 000000211万00021 000000200.21亿20 000000012万00001 RWIX0.0001万 RWIX
    SPIA 0.007万40 000000104万00010 000000100.1亿10 000000001万00000 RWIX0万 RWIX
    SCIA 0.007万50 000000105万00010 000000100.1亿10 000000001万00000 RWIX0万 RWIX
    XINTRUPT 0.007万70 000000107万00010 000000100.1亿10 000000001万00000 RWIX0万 RWIX
    SCIB 0.0077万50 000000105万00010 000000100.1亿10 000000001万00000 RWIX0万 RWIX
    SCIC 0.0077万70 000000107万00010 000000100.1亿10 000000001万00000 RWIX0万 RWIX
    SPID 0.0077万80 000000108万00010 000000100.1亿10 000000001万00000 RWIX0万 RWIX
    I2CA 0.0079万00 000000400万00040 000000220.004万 00000022 0000001e00000022 0000001e RWIX0.0001万 RWIX
    ZONE7B 0020fc00 000004000.0004万00 000000000万00 000004000万00400 RWIX0.04万 RWIX
    CSM_PWL 0033fff8 00000008800万08 000000080.8万00008 000000000.0008万 00000000 RWIX00000000 RWIX
    
    
    分区分配图
    
    输出 属性/
    书帖页面来源 长度 输入部分
    ------- -------- -------- --------
    文本 0.3万 0030000万 0000.2418万
    0.3万00 000012320万01232</s>0.1232万 heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware.obj (.text)
    0.3012万32 000003703.2万00370</s>0.037万 DSP2834x_DefaultIsr.obj (.text:Retain)
    0.3015万a2 00000276200000276 heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware.obj (.text:Retain)
    30.1818万 000001d2 DSP2834x_XINTF.OBJ (.TEXT)
    0.3019万ea 0.0012万b rts2800_fpu32.lib : e_logf.obj (.text)
    0.0301万b15 000001051.5万00105</s>0.0105万 DSP2834x_sysctrl.obj (.text)
    0.0301万c1a 0万d4 rts2800_fpu32.lib:e_atan2f.obj (.text)
    0.0301万cee 0万ce :e_fmodf.obj (.text)
    0.0301万dbc 0万cb :s_atanf.obj (.text)
    0.0301万e87 000000888.7万00088</s>0.0088万 :fs_div28.obj (.text)
    0.0301万f0f 0.007万 mw_c28xx_board.obj (.text)
    0.0301万f7f 0.0066万 ERT_MAIN.OBJ (.text)
    0.0301万fe5 00000061500000061 rts2800_fpu32.lib : s_cosf.obj (.text)
    30.2046万 0.0005万d rt_nonfinL.obj (.text)
    0.302万a3 00000058300000058 rts2800_fpu32.lib : s_sinf.obj (.text)
    0.302万fb 0.0057万 :s_forf.obj (.text)
    0.3021万52 000000565.2万00056</s>0.0056万 DSP2834x_CpuTimers.obj (.text)
    0.3021万a8 00000056800000056 rts2800_fpu32.lib:boot28.obj (.text)
    0.3021万fe 0.0048万 rt_zcfcn.obj (.text)
    0.3022万46 000000444.6万00044</s>0.0044万 c2834xSchedulerTimer0.obj (.text:Retain)
    3.0228万a 0.0042万 c2834xSchedulerTimer0.obj (.text)
    0.3022万cc 0.0002万d mw_c28xx_i2c.obj (.text)
    0.3022万f9 00000029900000029 rts2800_fpu32.lib:exit.obj (.text)
    0.3023万22 000000282.2万00028</s>0.0028万 DSP2834x_PIECTRL.OBJ (.TEXT)
    3.0234万a 0.0024万 rts2800_fpu32.lib:cpy_tbL.obj (.text)
    3.0236万e 0.0001万e : memcpy.obj (.text)
    3.0238万c 0.0019万 : args_main.obj (.text)
    0.3023万a5 00000018500000018 rtGetInf.obj (.text)
    0.3023万bd 0.0012万 mw_c28xx_wmp.obj (.text)
    0.3023万CF 0.0011万 DSP2834x_PieVect.obj (.text)
    0.3023万e0 0000000d00000000d rtGetNaN.obj (.text)
    0.3023万ed 0.0009万 rts2800_fpu32.lib:_lock.obj (.text)
    0.3023万f6 00000008600000008 DSP2834x_CodeStartBranch.obj (.text)
    0.3023万fe 0.0007万 c2834xBoard_RealTime_Support.obj (.text)
    0.3024万05 000000070.5万00007</s>0.0007万 u16bitByteswap_wraper.obj (.text)
    3.024万c 0.0003万 ADC_AD7606_CURRENT_WRAPENS.OBJ (.TEXT)
    3.024万f 0.0003万 SPI_current1_to_super_transmit_wrapper.obj (.text)
    0.3024万12 000000031.2万00003</s>0.0003万 SPI_GUI_values_wrapper.obj (.text)
    0.3024万15 000000021.5万00002</s>0.0002万 rts2800_fpu32.lib:pre_init.obj (.text)
    0.3024万17 000000011.7万00001</s>0.0001万 :startup.obj (.text)
    
    .bss 0.008万 0000800万 0000万 未初始化
    
    的.ebss 0.008万 0000800.0008万da 未初始化
    0.8万 000007a8 heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware.obj (.ebss)
    0.0087万a8 00000018800000018 DSP2834x_CpuTimers.obj (.ebss)
    0.0087万c0 000000fc0万fc heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware_data.obj (.ebss)
    0.0088万bc 0.0002万 rts2800_fpu32.lib:_lock.obj (.ebss:__lock)
    0.0088万be 0.0002万 :_lock.obj (.ebss:__unlock)
    0.0088万c0 0000000c00000000c rt_nonfinL.obj (.ebss)
    0.0088万cc 0.0007万 ERT_MAIN.OBJ (.ebss)
    0.0088万d3 00000001300000001 rts2800_fpu32.lib:errno.obj (.ebss)
    0.0088万d4 00000006400000006 : exit.obj (.ebss)
    
    .cinit 0.3024万 0030241800.0002万b6
    0.3024万18 000001891.8万00189</s>0.0189万 heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware.obj (.cinit)
    0.3025万a1 000000ff100万ff heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware_data.obj (.cinit)
    0.3026万a0 00000010000000010 ERT_MAIN.OBJ (.cinit)
    0.3026万b0 0000000e00000000e rts2800_fpu32.lib:exit.obj (.cinit)
    0.3026万be 0.0005万 :_lock.obj (.cinit:__lock)
    0.3026万c3 00000005300000005 :_lock.obj (.cinit:__unlock)
    0.3026万c8 00000004800000004 : errno.obj (.cinit)
    0.3026万cc 0.0002万 --hole --[fill =0。
    
    Pinit 0.3万 0030000万 0000万 未初始化
    
    的.econst 0.0088万da 0.0166万
    0.0088万da 0.01万 DSP2834x_PieVect.obj (.econst:_PieVectorTableInit)
    0.0089万da 0.0012万 heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware.obj (.econst:.string)
    0.0089万ec 0.001万 rt_zcfcn.obj (.econst:_eventMatrix 1美元)
    0.0089万fc 0.001万 rts2800_fpu32.lib : e_logf.obj (.econst)
    0.0008万a0c 0万c :e_atan2f.obj (.econst)
    0.0008万a18 0000000a80000000a :s_atanf.obj (.econst:_at)
    0.0008万a22 000000082.2万00008</s>0.0008万 :s_atanf.obj (.econst:_atanhi)
    0.0008万a2a 0.0008万 :s_atanf.obj (.econst:_atanlo)
    0.0008万a32 000000043.2万00004</s>0.0004万 :e_fmodf.obj (.econst:_Zero)
    0.0008万a36 000000043.6万00004</s>0.0004万 :s_atanf.obj (.econst)
    0.0008万a3a 0.0002万 heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware.obj (.econst)
    0.0008万a3c 0.0002万 rts2800_fpu32.lib : e_fmodf.obj (.econst)
    0.0008万a3e 0.0002万 : s_forf.obj (.econst)
    
    .reset 0003 003fffc000000002 DSECT
    003fffc000000002 rts2800_fpu32.lib:boot28.obj (.reset)
    
    .data 0.008万 0000800万 0000万 未初始化
    
    的.stack 0万 0000005.2万 0000.02万 未初始化
    0万52 000002005.2万00200</s>0.02万 --hole --
    
    codegstart
    * 0万 0000000万 0000.0002万
    0万00 000000020万00002</s>0.0002万 DSP2834x_CodeStartBranch.obj (codegstart)
    
    ramfuns 0.3026万ce 0.0004万
    0.3026万ce 0.0004万 DSP2834x_usDelay.obj (ramfuns)
    
    DevEmuRegsFile
    * 100.0008万 0000088000万d0 未初始化
    0.088万 000000d0 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (DevEmuRegsFile)
    
    CsmRegsFile
    * 100000 00000ae000000010 未初始化
    0万ae0 00000010000000010 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (CsmRegsFile)
    
    XintfRegsFile
    * 100000 00000b200000001e 未初始化
    0万b20 0000001e00000001e DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (XintfRegsFile)
    
    CpuTimer0RegsFile
    * 100000 00000c0万 0000.0008万 未初始化
    0万c00 000000080万00008</s>0.0008万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer0RegsFile)
    
    CpuTimer1RegsFile
    * 100000 00000c0.8万 0000.0008万 未初始化
    0万c08 000000080.8万00008</s>0.0008万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer1RegsFile)
    
    CpuTimer2RegsFile
    * 100000 00000c1万 0000.0008万 未初始化
    0万c10 000000081万00008</s>0.0008万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer2RegsFile)
    
    PieCtrlRegsFile
    * 100000 00000ce00000001a 未初始化
    0万ce0 0000001a00000001a DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (PieCtrlRegsFile)
    
    PieVectorTableFile
    * 100000 00000d0万 0000.01万 未初始化
    0万d00 000001000万00100</s>0.01万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (PieVectorTableFile)
    
    DmaRegsFile
    * 100.001万 0000100万e0 未初始化
    0.1万 000000e0 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (DmaRegsFile)
    
    McbspaRegsFile
    * 100.005万 0000500万 0000.0025万 未初始化
    0.005万00 000000250万00025</s>0.0025万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (McbspaRegsFile)
    
    McbspbRegsFile
    * 100.005万 0000504万 0000.0025万 未初始化
    0.005万40 000000254万00025</s>0.0025万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (McbspbRegsFile)
    
    ECanaRegsFile
    * 100.006万 0000600万 0000.0034万 未初始化
    0.006万00 000000340万00034</s>0.0034万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (ECanaRegsFile)
    
    ECanaLAMRegsFile
    * 100.006万 0000604万 0000.004万 未初始化
    0.006万40 000000404万00040</s>0.004万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (ECanaLAMRegsFile)
    
    ECanaMOTSRegsFile
    * 100.006万 0000608万 0000.004万 未初始化
    0.006万80 000000408万00040</s>0.004万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (ECanaMOTSRegsFile)
    
    ECanaMOTORegsFile
    * 100.006万 000060c000000040 未初始化
    0.006万c0 00000040000000040 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (ECanaMOTORegsFile)
    
    ECanaMboxesFile
    * 100.0061万 0000610万 0000.01万 未初始化
    0.0061万00 000001000万00100</s>0.01万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (ECanaMboxesFile)
    
    ECanbRegsFile
    * 100.0062万 0000620万 0000.0034万 未初始化
    0.0062万00 000000340万00034</s>0.0034万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (ECanbRegsFile)
    
    ECanbLAMRegsFile
    * 100.0062万 0000624万 0000.004万 未初始化
    0.0062万40 000000404万00040</s>0.004万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (ECanbLAMRegsFile)
    
    ECanbMOTSRegsFile
    * 100.0062万 0000628万 0000.004万 未初始化
    0.0062万80 000000408万00040</s>0.004万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (ECanbMOTSRegsFile)
    
    ECanbMOTORegsFile
    * 100.0062万 000062c000000040 未初始化
    0.0062万c0 00000040000000040 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (ECanbMOTORegsFile)
    
    ECanbMboxesFile
    * 100.0063万 0000630万 0000.01万 未初始化
    0.0063万00 000001000万00100</s>0.01万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (ECanbMboxesFile)
    
    EPwm9RegsFile
    * 100.0066万 0000660万 0000.0022万 未初始化
    0.0066万00 000000220万00022</s>0.0022万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm9RegsFile)
    
    EPwm1RegsFile
    * 100.0068万 0000680万 0000.0022万 未初始化
    0.0068万00 000000220万00022</s>0.0022万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm1RegsFile)
    
    EPwm2RegsFile
    * 100.0068万 0000684万 0000.0022万 未初始化
    0.0068万40 000000224万00022</s>0.0022万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm2RegsFile)
    
    EPwm3RegsFile
    * 100.0068万 0000688万 0000.0022万 未初始化
    0.0068万80 000000228万00022</s>0.0022万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm3RegsFile)
    
    EPwm4RegsFile
    * 100.0068万 000068c000000022 未初始化
    0.0068万c0 00000022000000022 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm4RegsFile)
    
    EPwm5RegsFile
    * 100.0069万 0000690万 0000.0022万 未初始化
    0.0069万00 000000220万00022</s>0.0022万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm5RegsFile)
    
    EPwm6RegsFile
    * 100.0069万 0000694万 0000.0022万 未初始化
    0.0069万40 000000224万00022</s>0.0022万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm6RegsFile)
    
    EPwm7RegsFile
    * 100.0069万 0000698万 0000.0022万 未初始化
    0.0069万80 000000228万00022</s>0.0022万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm7RegsFile)
    
    EPwm8RegsFile
    * 100.0069万 000069c000000022 未初始化
    0.0069万c0 00000022000000022 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm8RegsFile)
    
    ECap1RegsFile
    * 100006 00006a0万 0000.002万 未初始化
    0.0006万a00 000000200万00020</s>0.002万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (ECap1RegsFile)
    
    ECap2RegsFile
    * 100006 00006a2万 0000.002万 未初始化
    0.0006万a20 000000202万00020</s>0.002万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (ECap2RegsFile)
    
    ECap3RegsFile
    * 100006 00006a4万 0000.002万 未初始化
    0.0006万a40 000000204万00020</s>0.002万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (ECap3RegsFile)
    
    ECap4RegsFile
    * 100006 00006a6万 0000.002万 未初始化
    0.0006万a60 000000206万00020</s>0.002万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (ECap4RegsFile)
    
    ECap5RegsFile
    * 100006 00006a8万 0000.002万 未初始化
    0.0006万a80 000000208万00020</s>0.002万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (ECap5RegsFile)
    
    ECap6RegsFile
    * 100006 00006aa000000020 未初始化
    0.0006万aa0 00000020000000020 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (ECap6RegsFile)
    
    EQep1RegsFile
    * 100006 00006b0万 0000.004万 未初始化
    0.0006万b00 000000400万00040</s>0.004万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (EQep1RegsFile)
    
    EQep2RegsFile
    * 100006 00006b4万 0000.004万 未初始化
    0.0006万b40 000000404万00040</s>0.004万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (EQep2RegsFile)
    
    EQep3RegsFile
    * 100006 00006b8万 0000.004万 未初始化
    0.0006万b80 000000408万00040</s>0.004万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (EQep3RegsFile)
    
    GpioCtrlRegsFile
    * 100006 00006f800000002e 未初始化
    0.0006万f80 0000002e00000002e DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (GpioCtrlRegsFile)
    
    GpioDataRegsFile
    * 100006 00006fc000000020 未初始化
    0.0006万fc0 00000020000000020 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (GpioDataRegsFile)
    
    GpioIntRegsFile
    * 100006 00006fe00000000a 未初始化
    0.0006万fe0 0000000a00000000a DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (GpioIntRegsFile)
    
    SysCtrlRegsFile
    * 100.007万 0000701万 0000.002万 未初始化
    0.007万10 000000201万00020</s>0.002万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (SysCtrlRegsFile)
    
    SpiaRegsFile
    * 100.007万 0000704万 0000.001万 未初始化
    0.007万40 000000104万00010</s>0.001万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (SpiaRegsFile)
    
    SciaRegsFile
    * 100.007万 0000705万 0000.001万 未初始化
    0.007万50 000000105万00010</s>0.001万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (SciaRegsFile)
    
    XIntruptRegsFile
    * 100.007万 0000707万 0000.001万 未初始化
    0.007万70 000000107万00010</s>0.001万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (XIntruptRegsFile)
    
    ScibRegsFile
    * 100.0077万 0000775万 0000.001万 未初始化
    0.0077万50 000000105万00010</s>0.001万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (ScibRegsFile)
    
    ScicRegsFile
    * 100.0077万 0000777万 0000.001万 未初始化
    0.0077万70 000000107万00010</s>0.001万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (ScicRegsFile)
    
    SpidRegsFile
    * 100.0077万 0000778万 0000.001万 未初始化
    0.0077万80 000000108万00010</s>0.001万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (SpidRegsFile)
    
    I2caRegsFile
    * 100.0079万 0000790万 0000.0022万 未初始化
    0.0079万00 000000220万00022</s>0.0022万 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (I2caRegsFile)
    
    CsmPwlFile
    * 10033 0033fff800000008 未初始化
    0033fff8 00000008800000008 DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj (CsmPwlFile)
    
    模块摘要
    
    模块 代码初始化数据未初始化数据
    -------- ---------------- -----------
    。
    heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware.obj 528.8413万 1960年
    DSP2834x_GlobalVariableDefs.obj 0 0 2806.
    DSP2834x_DefaultIsr.obj 880 0 0
    heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware_data.obj 0 255. 252.
    DSP2834x_XINTF.OBJ 466 0 0
    DSP2834x_PieVect.obj 17. 256个 0
    DSP2834x_sysctrl.obj 261 0 0
    c2834xSchedulerTimer0.obj 134 0 0
    ERT_MAIN.OBJ 102 16. 7.
    mw_c28xx_board.obj 112 0 0
    DSP2834x_CpuTimers.obj 86 0 24岁
    rt_nonfinL.obj 93. 0 12.
    rt_zcfcn.obj 72. 16. 0
    mw_c28xx_i2c.obj 45. 0 0
    DSP2834x_PIECTRL.OBJ 40. 0 0
    rtGetInf.obj 24岁 0 0
    mw_c28xx_wmw.obj 18. 0 0
    rtGetNaN.obj 13. 0 0
    DSP2834x_CodeStartBranch.obj 10. 0 0
    c2834xBoard_RealTime_Support.obj 7. 0 0
    u16bitByteswap_wraper.obj 7. 0 0
    DSP2834x_usDelay.obj 4. 0 0
    ADC_AD7606_CURRENT_WRAPENS.OBJ 3. 0 0
    SPI_current1_to_super_transmit_wrapper.obj 3. 0 0
    SPI_GUI_values_wrapper.obj 3. 0 0
    ------------------------------- +----------- +----------- +---------------- +
    总计: 768.8956万 5061
    
    C:15.12 .1.LTS/lib/rts2800_fpu32.lib
    e_logf.obj 299 16. 0
    s_atanf.obj 2.033万. 0
    e_atan2f.obj 212 12. 0
    e_fmodf.obj 206 6. 0
    fs_div28.obj 136 0 0
    s_cosf.obj 97 0 0
    s_Floorf.obj 87 二 0
    s_sinfo.obj 88 0 0
    boot28.obj 86 0 0
    exit.obj 41. 14. 6.
    cpy_tbl.obj 36. 0 0
    memcpy.obj 30. 0 0
    args_main.obj 25. 0 0
    _lock.obj 9. 10. 4.
    errno.obj 0 4. 1.
    PRE_INIT.OBJ 二 0 0
    STARTUP.OBJ 1. 0 0
    ------------------------------- +----------- +----------- +---------------- +
    总计: 1558 94. 11.
    
    堆栈: 0 0 512
    ------------------------------- +----------- +----------- +---------------- +
    总计: 9246 1050 5584.
    
    
    全局数据符号:按数据页
    
    地址排序 数据页 姓名
    ------- -------- ---
    0.0052万 1 (0.004万) __stack
    
    0.088万 22 (0.088万) _DevEmuRegs
    
    0万ae0 2B (0万ac0) _CsmRegs
    
    0万b20 2组件(0万b00) _XintfRegs
    
    0万c00 30 (0万c00) _CpuTimer0Regs
    0万c08 30 (0万c00) _CpuTimer1Regs
    0万c10 30 (0万c00) _CpuTimer2Regs
    
    0万ce0 33 (0万cc0) _PieCtrlRegs
    
    0万d00 34 (0万d00) _PieVectorTable
    
    0.1万 40 (0.1万) _DmaRegs
    
    0.5万 140 (0.5万) _McbspaRegs
    
    0.504万 141 (0.504万) _McbspbRegs
    
    0.6万 180 (0.6万) _ECanaRegs
    
    0.604万 181 (0.604万) _ECanaLAMRegs
    
    0.608万 182 (0.608万) _ECanaMOTSRegs
    
    0.006万c0 183 (0.006万c0) _ECanaMOTORegs
    
    0.61万 184 (0.61万) _ECanaMboxes
    
    0.62万 188 (0.62万) _ECanbRegs
    
    0.624万 189 (0.624万) _ECanbLAMRegs
    
    0.628万 18A (0.628万) _ECanbMOTSRegs
    
    0.0062万c0 18B (0.0062万c0) _ECanbMOTORegs
    
    0.63万 18C (0.63万) _ECanbMboxes
    
    0.66万 198 (0.66万) _EPwm9Regs
    
    0.68万 1a0 (0.68万) _EPwm1Regs
    
    0.684万 1A1 (0.684万) _EPwm2Regs
    
    0.688万 1A2 (0.688万) _EPwm3Regs
    
    0.0068万c0 1A3 (0.0068万c0) _EPwm4Regs
    
    0.69万 1A4 (0.69万) _EPwm5Regs
    
    0.694万 1a5 (0.694万) _EPwm6Regs
    
    0.698万 1A6 (0.698万) _EPwm7Regs
    
    0.0069万c0 1a7 (0.0069万c0) _EPwm8Regs
    
    0.0006万a00 1A8 (0.0006万a00) _ECap1Regs
    0.0006万a20 1A8 (0.0006万a00) _ECap2Regs
    
    0.0006万a40 1a9 (0.0006万a40) _ECap3Regs
    0.0006万a60 1a9 (0.0006万a40) _ECap4Regs
    
    0.0006万a80 1AA (0.0006万a80) _ECap5Regs
    0.0006万aa0 1AA (0.0006万a80) _ECap6Regs
    
    0.0006万b00 1AC (0.0006万b00) _EQep1Regs
    
    0.0006万b40 1AD (0.0006万b40) _EQep2Regs
    
    0.0006万b80 1ae (0.0006万b80) _EQep3Regs
    
    0.0006万f80 1BE (0.0006万f80) _GpioCtrlRegs
    
    0.0006万fc0 1bf (0.0006万fc0) _GpioDataRegs
    0.0006万fe0 1bf (0.0006万fc0) _GpioIntRegs
    
    0.701万 1C0 (0.7万) _SysCtrlRegs
    
    0.704万 1c1 (0.704万) _SpiaRegs
    0.705万 1c1 (0.704万) _SciaRegs
    0.707万 1c1 (0.704万) _XIntruptRegs
    
    0.775万 1日(0.774万) _ScibRegs
    0.777万 1日(0.774万) _ScicRegs
    
    0.778万 1DE (0.778万) _SpidRegs
    
    0.79万 1e4 (0.79万) _I2caRegs
    
    0.8万 200 (0.8万) _G_xint3触发
    0.8001万 200 (0.8万) _DTC_INDEX
    0.8002万 200 (0.8万) _故障诊断码_该故障诊断
    码为0.8004万 200 (0.8万) _DTC_STATUS
    0.8005万 200 (0.8万) _heist_foc_contin_PrevZCSigState
    0.8006万 200 (0.8万) _GuivalsToDcftsTxCircularBufferStart
    0.8007万 200 (0.8万) _Current1ToGuiTxCircularBufferEnd
    0.8008万 200 (0.8万) _Current1ToDcftsTxCircularBufferEnd
    0.8009万 200 (0.8万) _Current1ToDcftsTxCircularBufferStart
    0.08万a 200 (0.8万) _STC_STATE
    0.08万b 200 (0.8万) _STC_uint16FirstCheck
    0.08万c 200 (0.8万) _Current1ToGuiTxCircularBufferStart
    0.08万d 200 (0.8万) _GuivalsToDcftsTxCircularBufferEnd
    0.08万e 200 (0.8万) _DTC_tmpFloat
    0.801万 200 (0.8万) _CurrentMsgPtr
    0.8012万 200 (0.8万) _STC_FloatPtr
    0.8014万 200 (0.8万) _STC_uint16ToSum
    0.8018万 200 (0.8万) _GuivalsToDcftsTxCircularBufferMemory
    0.0802万a 200 (0.8万) _I2cMsgIn100008040
    
    201 (0.804万) _I2cMsgOut100008056
    201 (0.804万) _Current1ToDcftsTxCircularBuffer
    
    0.808万 202 (0.808万) _GuivalsToDcftsTxCircularBuffer
    0.8098万 202 (0.808万) _DTC_latchedules
    
    0.008万c0 203 (0.008万c0) _G_guiLatchedValues
    
    0.81万 204 (0.81万) _heist_foc_continuous_SVPW_DWork
    
    0.818万 206 (0.818万) _heist_foc_continuous_SVPWM_H_M_
    
    0.82万 208 (0.82万) _Current1ToGuiTxCircularBuffer
    
    0.0082万c0 20B (0.0082万c0) _heist_foc_continuous_SVPWM_HA_B
    
    0.0083万c0 20F (0.0083万c0) _Current1ToDcftsTxCircularBufferMemory
    
    0.85万 214 (0.85万) _Current1ToGuiTxCircularBufferMemory
    
    0.0087万a8. 21E (0.878万) _CpuTimer100.0087万
    b0 21E (0.878万) _CpuTimer200.0087万
    b8. 21E (0.878万) _CpuTimer0.0087万
    
    c0 21F (0.0087万c0) _heist_foc_continuous_SVPWM_HA_P
    
    0.0088万bc 222 (0.888万) __lock
    0.0088万be 222 (0.888万) __解锁
    
    0.0088万c0 223 (0.0088万c0) _rtMinusInf
    0.0088万c2. 223 (0.0088万c0) _rtInf
    0.0088万c4. 223 (0.0088万c0) _rtNaN
    0.0088万c6 223 (0.0088万c0) _rtMinusInfF
    0.0088万c8. 223 (0.0088万c0) _rtInff
    0.0088万ca 223 (0.0088万c0) _rtNANF
    0.0088万cc 223 (0.0088万c0) _IsrOverrun
    0.0088万cd 223 (0.0088万c0) _need2runFlags
    0.0088万d0 223 (0.0088万c0) _isRateRunning
    0.0088万d3. 223 (0.0088万c0) _错误号
    0.0088万d4 223 (0.0088万c0) __TI_ENable_EXIT_PROFILE_OUTPUT
    0.0088万d6 223 (0.0088万c0) __TI_CLEANG_PTR
    0.0088万d8 223 (0.0088万c0) __TI_dtors _PTR
    0.0088万da 223 (0.0088万c0) _PieVectorTableInit
    
    0.0008万a3a 228 (0.0008万a00) _heist_foc_continuous_SVPWM_H_M
    
    0033fff8 cfff (0033ffc0) _CsmPwl
    
    
    全局符号:按名称
    
    页地址名称的字母顺序排序
    -------- ---
    0 0.8万 .bss
    0 0.8万 .data
    0 30万 .text
    0 0.3022万f9 C$EXIT
    0 0.0301万e87 FS$DIV
    0 3.024万c _ADC_AD7606_current_outputs_wrapper
    0 0.3011万b7 _Ad7606Read
    0 0.3万c0 _CircularBufferCommittread
    0 30.0074万 _CircularBufferCommitWrite.
    0 0.3万b3 _CircularBufferGetPointerForRead
    0 30.006万 _CircularBufferGetPointerForWrite.
    0 30.2185万 _ConfigCpuTimer
    0 0.3011万b2 _CopyDtcLatchedValues
    0 0.0087万b8 _CpuTimer0
    1. 0万c00 _CpuTimer0Regs.
    0 0.0087万a8 _CpuTimer1.
    1. 0万c08 _CpuTimer1Regs.
    0 0.0087万b0 _CpuTimer2.
    1. 0万c10 _CpuTimer2Regs.
    1. 0033fff8 _CsmPwl
    1. 0万ae0 _CsmRegs.
    0 0.0301万c00 _CsmUnlock
    0 0.8056万 _Current1ToDcftsTxCircularBuffer
    0 0.8008万 _Current1ToDcftsTxCircularBufferEnd
    0 0.0083万c0 _Current1ToDcftsTxCircularBufferMemory
    0 0.8009万 _Current1ToDcftsTxCircularBufferStart
    0 0.82万 _Current1ToGuiTxCircularBuffer
    0 0.8007万 _Current1ToGuiTxCircularBufferEnd
    0 0.85万 _Current1ToGuiTxCircularBufferMemory
    0 0.08万c _Current1ToGuiTxCircularBufferStart
    0 0.801万 _CurrentMsgPtr
    0 30.1595万 _datalog_isr
    0 3.0158万b _DINTCH1_ISR
    0 30.1581万 _DINTCH2_ISR
    0 30.1577万 _DINTCH3_ISR
    0 3.0156万d _DINTCH4_ISR
    0 30.1563万 _DINTCH5_ISR
    0 30.1559万 _DINTCH6_ISR
    0 0.3026万ce _DSP28x_us延迟
    0 0.8001万 _DTC_INDEX
    0 0.8098万 _DTC_latchedules
    0 0.8004万 _DTC_状态
    0 0.08万e _dcs_tmpFloat
    0 0.8002万 _dts_哪个 半小时
    1. 0.088万 _DevEmuRegs.
    0 0.0301万b1f _禁用狗
    1. 0.1万 _DmaRegs.
    0 3.0154万f _ECAN0INTA_ISR
    0 30.1545万 _ECAN0INTB_ISR
    0 3.0153万b _ECAN1INTA_ISR
    0 30.1531万 _ECAN1INTB_ISR
    0 30.1527万 _ECAP1_INT_ISR
    0 3.0151万d _ECAP2_INT_ISR
    0 30.1513万 _ECAP3_INT_ISR
    0 30.1509万 _ECAP4_INT_ISR
    0 0.3014万ff _ECAP5_INT_ISR
    0 0.3014万f5 _ECAP6_INT_ISR
    1. 0.604万 _ECanaLAM注册
    1. 0.006万c0 _ECanaMOTORegs.
    1. 0.608万 _ECanaMOTSRegs.
    1. 0.61万 _ECanaMboxes
    1. 0.6万 _ECanaRegs.
    1. 0.624万 _ECanbLAM注册
    1. 0.0062万c0 _ECanbMOTORegs.
    1. 0.628万 _ECanbMOTSRegs.
    1. 0.63万 _ECanbMboxes
    1. 0.62万 _ECanbRegs.
    1. 0.0006万a00 _ECap1Regs.
    1. 0.0006万a20 _ECap2Regs.
    1. 0.0006万a40 _ECap3Regs.
    1. 0.0006万a60 _ECap4Regs.
    1. 0.0006万a80 _ECap5Regs.
    1. 0.0006万aa0 _ECap6Regs.
    0 0.3014万e8 _EMUINT_ISR
    0 0.3014万de _EPWM1_INT_ISR
    0 0.3014万d4 _EPWM1_TZINT_ISR
    0 0.3014万ca _EPWM2_INT_ISR
    0 0.3014万c0 _EPWM2_TZINT_ISR
    0 0.3014万b6 _EPWM3_INT_ISR
    0 0.3014万ac _EPWM3_TZINT_ISR
    0 0.3014万a2 _EPWM4_INT_ISR
    0 30.1498万 _EPWM4_TZINT_ISR
    0 3.0148万e _EPWM5_INT_ISR
    0 30.1484万 _EPWM5_TZINT_ISR
    0 3.0147万a _EPWM6_INT_ISR
    0 30.147万 _EPWM6_TZINT_ISR
    0 30.1466万 _EPWM7_INT_ISR
    0 3.0145万c _EPWM7_TZINT_ISR
    0 30.1452万 _EPWM8_INT_ISR
    0 30.1448万 _EPWM8_TZINT_ISR
    0 3.0143万e _EPWM9_INT_ISR
    0 30.1434万 _EPWM9_TZINT_ISR
    1. 0.68万 _EPwm1Regs.
    1. 0.684万 _EPwm2Regs.
    1. 0.688万 _EPwm3Regs.
    1. 0.0068万c0 _EPwm4Regs.
    1. 0.69万 _EPwm5Regs.
    1. 0.694万 _EPwm6Regs.
    1. 0.698万 _EPwm7Regs.
    1. 0.0069万c0 _EPwm8Regs.
    1. 0.66万 _EPwm9Regs.
    0 3.0142万a _EQEp1_INT_ISR
    0 30.142万 _EQEP2_INT_ISR
    0 30.1416万 _EQEP3_INT_ISR
    1. 0.0006万b00 _EQep1Regs.
    1. 0.0006万b40 _EQep2Regs.
    1. 0.0006万b80 _EQep3Regs.
    0 30.2341万 _EnableInterrupts
    0 0.3万c7 _弗莱切尔32.
    0 0.3011万ad _GetGuiLatchedValues
    1. 0.0006万f80 _GpioCtrlRegs.
    1. 0.0006万fc0 _GpioDataRegs.
    1. 0.0006万fe0 _GpioIntRegs.
    0 0.808万 _GuivalsToDcftsTxCircularBuffer
    0 0.08万d _GuivalsToDcftsTxCircularBufferEnd
    0 0.8018万 _GuivalsToDcftsTxCircularBufferMemory
    0 0.8006万 _GuivalsToDcftsTxCircularBufferStart
    0 0.8005万 _heist_foc_contin_PrevZCSigState.
    0 0.0008万a3a _heist_foc_continuous_SVPWM_H_M
    0 0.818万 _heist_foc_continuous_SVPWM_H_M_
    0 0.0082万c0 _heist_foc_continuous_SVPWM_HA_B
    0 0.0087万c0 _heist_foc_continuous_SVPWM_HA_P
    0 0.3011万a4 _heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware_SetEventsForThisBaseStep
    0 0.03万e5f _heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware_initialize
    0 30.0187万 _heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware_step0
    0 3.0014万c _heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware_step2
    0 3.0014万b _heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware_terminate
    0 0.81万 _heist_foc_continuous_SVPW_DWork
    0 30.0126万 _heist_fo_MattClarkTransform
    0 3.014万c _I2CINT1A_ISR
    0 30.1402万 _I2CINT2A_ISR
    0 0.0802万a _I2cMsgIn1.
    0 0.804万 _I2cMsgOut1.
    1. 0.79万 _I2caRegs.
    0 0.3013万f5 _illegal _isr
    0 0.3013万e8 _INT13_ISR
    0 0.3013万db _INT14_ISR
    0 30.2152万 _InitCpuTimers
    0 0.0301万b8a _InitPeripheralClocks.
    0 30.2322万 _InitPieCtrl
    0 0.3023万CF _InitPieVectTable
    0 0.0301万b27 _初始页
    0 0.0301万bf7 _InitSysCtrl
    0 30.1983万 _InitXintf
    0 30.1818万 _InitXintf16Gpio
    0 0.3018万e6 _InitXintf32Gpio
    0 0.0088万cc _IsrOverrun
    0 0.3017万ab _IsrSpiaReceive.
    0 0.3016万e8 _IsrSpiaSend
    0 30.1648万 _IsrSpidReceive.
    0 0.3015万b7 _IsrSpidSend
    0 0.3013万d1 _LUF_ISR
    0 0.3013万c7 _LVF_ISR
    0 0.3013万bd _MRINTA_ISR
    0 0.3013万b3 _MRINTB_ISR
    0 0.3013万a9 _MXINTA_ISR
    0 3.0139万f _MXINTB_ISR
    1. 0.5万 _McbspaRegs.
    1. 0.504万 _McbspbRegs.
    0 30.1392万 _NMI_ISR
    0 30.1388万 _PIE_RESPOND
    1. 0万ce0 _PieCtrlRegs.
    1. 0万d00 _PieVectTable
    0 0.0088万da _PieVectorTableInit
    0 30.0097万 _QueueCtdValues
    0 3.0007万b _QueueCtsValues
    0 3.0137万b _RTOSINT_ISR
    0 30.1371万 _SCIRXINTA_ISR
    0 30.1367万 _SCIRXINTB_ISR
    0 3.0135万d _SCIRXINTC_ISR
    0 30.1353万 _SCITXINTA_ISR
    0 30.1349万 _SCITXINTB_ISR
    0 3.0133万f _SCITXINTC_ISR
    0 30.1335万 _SPIRXINTA_ISR
    0 3.0132万b _SPIRXINTD_ISR
    0 30.1321万 _SPITXINTA_ISR
    0 30.1317万 _SPITXINTD_ISR
    0 3.024万f _SPI_current1_to_super_transmit_outputs_wrapper
    0 30.2412万 _SPI_GUI_values_outputs_wrapper
    0 0.8012万 _STC_FloatPtr
    0 0.08万a _STC_STATE
    0 0.08万b _STC_uint16FirstCheck
    0 0.8014万 _STC_uint16ToSum
    1. 0.705万 _SciaRegs.
    1. 0.775万 _ScibRegs.
    1. 0.777万 _ScicRegs.
    0 0.0301万b15 _ServiceDog
    1. 0.704万 _SpiaRegs.
    1. 0.778万 _SpidRegs.
    1. 0.701万 _SysCtrlRegs.
    0 3.013万d _TINT0_ISR
    0 30.2246万 _TINT0_ISR
    0 30.1303万 _USER10_ISR
    0 0.3012万f9 _USER11_ISR
    0 0.3012万ef _USER12_ISR
    0 0.3012万e2 _User1_ISR
    0 0.3012万d5 _User2_ISR
    0 0.3012万cb _User3_isr
    0 0.3012万c1 _User4_isr
    0 0.3012万b7 _USER5_ISR
    0 0.3012万ad _USER6_ISR
    0 0.3012万a3 _USER7_ISR
    0 30.1299万 _USER8_ISR
    0 3.0128万f _USER9_ISR
    0 30.1285万 _WAKEINT_ISR
    0 3.0127万b _XINT1_ISR
    0 30.1271万 _XINT2_ISR
    0 30.1267万 _XINT3_ISR
    0 0.3015万a2 _XINT3_ISR
    0 3.0125万d _XINT4_ISR
    0 30.1253万 _XINT5_ISR
    0 30.1249万 _XINT6_ISR
    0 3.0123万f _XINT7_ISR
    1. 0.707万 _XIntruptRegs.
    1. 0万b20 _XintfRegs.
    0 0.0252万 __stack_end
    ABS 0.02万 __stack_size
    0 0.0088万d6 __TI_CLEANG_PTR
    0 0.0088万d8 __TI_dts_ptr
    0 0.0088万d4 __TI_ENable_EXIT_PROFILE_OUTPUT
    ABS ffffffffffff __ti_pprof_out hndl
    ABS ffffffffff __TI_prof_data_size
    ABS ffffffff __TI_prof_data_start
    ABS ffffffffff __binit__
    0 0.8万 __BSS__
    ABS ffffffff __c_args__
    0 30.2418万 __cinit__
    0 0.8万 __data__
    0 0.8万 __eddata__
    0 0.8万 __end__
    0 30.2418万 __etext__
    缺勤/缺勤__Pinit__
    0 30万 __text__
    0 3.0238万c __args_main
    0 0.0088万bc __lock
    0 0.3023万f5 __nop
    0 0.3023万F1 __register_lock
    0 0.3023万ed __register_unlock
    0 0.0052万 __stack
    0 30.2417万 __SYSTEM_POST_CINIT
    0 30.2415万 __SYSTEM_PRE_INIT
    0 0.0088万be __unlock
    0 0.3022万f9 _中止
    0 0.0301万dbc _atan
    0 0.0301万c1a _atan2
    0 0.0301万c1a _atan2f
    0 0.0301万dbc _atanf
    0 0.3021万a8 _c_int00
    0 0.3023万bd _config_ePWM_GPIO
    0 0.3022万a0 _configureTimer0
    0 3.0234万a _copy_in
    0 0.0301万fe5 _cos
    0 0.0301万fe5 _cosf
    0 30.2292万_disableTimer0Interrupt
    0 3.0228万a _enableTimer0Interrupt
    0 0.0088万d3 _错误号
    0 0.3022万fb _exit
    0 0.302万fb _floor
    0 0.302万fb _forf
    0 0.0301万参见_FMod
    0 0.0301万cee _fmodf.
    0 0.008万c0 _g_guiLatchedules
    0 0.8万 _g_xint3已触发
    0 30.2402万 _globalInterruptDisable
    0 0.3023万fe _globalInterruptEnable
    0 0.3022万e3 _init_I2C_A
    0 0.3022万cc _init_I2C_GPIO
    0 0.0301万f0f _init_board
    0 0.0088万d0 _isRateRunning
    0 0.3019万ea _log
    0 0.3019万ea _logf
    0 0.0301万fb6 _main
    0 3.0236万e _memcpy
    0 0.0088万cd _need2runFlags
    0 30.1232万 _rsvd_isr
    0 0.3023万ba _rtGetInf
    0 0.3023万b1 _rtGetInfF
    0 0.3023万ae _rtGetMinusInf
    0 0.3023万a5 _rtGetMinusInff.
    0 0.3023万ea _rtGetNaN
    0 0.3023万e0 _rtGetNANF
    0 0.0088万c2 _rtInf
    0 0.0088万c8 _rtInff
    0 30.209万 _rtIsInf
    0 3.0207万d _rtIsInfF
    0 30.2074万 _rtIsNaN
    0 3.0206万b _rtIsNANF
    0 0.0088万c0 _rtMinusInf
    0 0.0088万c6 _rtMinusInff
    0 0.0088万c4 _rtNaN
    0 0.0088万ca _rtNANF
    0 30.2046万 _RT_InitInfAndNaN
    0 0.0301万f7f _RT_OneStep
    0 0.3021万fe _RT_ZCFcn
    0 30万 _RT_atan2f_SNF
    0 0.302万a3 _sin
    0 0.302万a3 _sinf
    0 30.2405万 _u16位字节wap_outputs_wrapper
    ABS ffffffffffff活页夹
    0 30.2418万 cinit
    0 0万 code_start
    0 0.8万 edata
    0 0.8万结束
    0 30.2418万图文
    缺勤/缺勤/缺勤/钉
    
    
    全局符号:按符号地址
    
    页地址名称排序
    -------- ---
    0 0万 code_start
    0 0.0052万 __stack
    0 0.0252万 __stack_end
    0 0.8万 .bss
    0 0.8万 .data
    0 0.8万 __BSS__
    0 0.8万 __data__
    0 0.8万 __eddata__
    0 0.8万 __end__
    0 0.8万 _g_xint3已触发
    0 0.8万 edata
    0 0.8万结束
    0 0.8001万 _DTC_INDEX
    0 0.8002万 _dts_哪个 半小时
    0 0.8004万 _DTC_状态
    0 0.8005万 _heist_foc_contin_PrevZCSigState.
    0 0.8006万 _GuivalsToDcftsTxCircularBufferStart
    0 0.8007万 _Current1ToGuiTxCircularBufferEnd
    0 0.8008万 _Current1ToDcftsTxCircularBufferEnd
    0 0.8009万 _Current1ToDcftsTxCircularBufferStart
    0 0.08万a _STC_STATE
    0 0.08万b _STC_uint16FirstCheck
    0 0.08万c _Current1ToGuiTxCircularBufferStart
    0 0.08万d _GuivalsToDcftsTxCircularBufferEnd
    0 0.08万e _dcs_tmpFloat
    0 0.801万 _CurrentMsgPtr
    0 0.8012万 _STC_FloatPtr
    0 0.8014万 _STC_uint16ToSum
    0 0.8018万 _GuivalsToDcftsTxCircularBufferMemory
    0 0.0802万a _I2cMsgIn1.
    0 0.804万 _I2cMsgOut1.
    0 0.8056万 _Current1ToDcftsTxCircularBuffer
    0 0.808万 _GuivalsToDcftsTxCircularBuffer
    0 0.8098万 _DTC_latchedules
    0 0.008万c0 _g_guiLatchedules
    0 0.81万 _heist_foc_continuous_SVPW_DWork
    0 0.818万 _heist_foc_continuous_SVPWM_H_M_
    0 0.82万 _Current1ToGuiTxCircularBuffer
    0 0.0082万c0 _heist_foc_continuous_SVPWM_HA_B
    0 0.0083万c0 _Current1ToDcftsTxCircularBufferMemory
    0 0.85万 _Current1ToGuiTxCircularBufferMemory
    0 0.0087万a8 _CpuTimer1.
    0 0.0087万b0 _CpuTimer2.
    0 0.0087万b8 _CpuTimer0
    0 0.0087万c0 _heist_foc_continuous_SVPWM_HA_P
    0 0.0088万bc __lock
    0 0.0088万be __unlock
    0 0.0088万c0 _rtMinusInf
    0 0.0088万c2 _rtInf
    0 0.0088万c4 _rtNaN
    0 0.0088万c6 _rtMinusInff
    0 0.0088万c8 _rtInff
    0 0.0088万ca _rtNANF
    0 0.0088万cc _IsrOverrun
    0 0.0088万cd _need2runFlags
    0 0.0088万d0 _isRateRunning
    0 0.0088万d3 _错误号
    0 0.0088万d4 __TI_ENable_EXIT_PROFILE_OUTPUT
    0 0.0088万d6 __TI_CLEANG_PTR
    0 0.0088万d8 __TI_dts_ptr
    0 0.0088万da _PieVectorTableInit
    0 0.0008万a3a _heist_foc_continuous_SVPWM_H_M
    0 30万 .text
    0 30万 __text__
    0 30万 _RT_atan2f_SNF
    0 30.006万 _CircularBufferGetPointerForWrite.
    0 30.0074万 _CircularBufferCommitWrite.
    0 3.0007万b _QueueCtsValues
    0 30.0097万 _QueueCtdValues
    0 0.3万b3 _CircularBufferGetPointerForRead
    0 0.3万c0 _CircularBufferCommittread
    0 0.3万c7 _弗莱切尔32.
    0 30.0126万 _heist_fo_MattClarkTransform
    0 3.0014万b _heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware_terminate
    0 3.0014万c _heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware_step2
    0 30.0187万 _heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware_step0
    0 0.03万e5f _heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware_initialize
    0 0.3011万a4 _heist_foc_continuous_SVPWM_Hardware_SetEventsForThisBaseStep
    0 0.3011万ad _GetGuiLatchedValues
    0 0.3011万b2 _CopyDtcLatchedValues
    0 0.3011万b7 _Ad7606Read
    0 30.1232万 _rsvd_isr
    0 3.0123万f _XINT7_ISR
    0 30.1249万 _XINT6_ISR
    0 30.1253万 _XINT5_ISR
    0 3.0125万d _XINT4_ISR
    0 30.1267万 _XINT3_ISR
    0 30.1271万 _XINT2_ISR
    0 3.0127万b _XINT1_ISR
    0 30.1285万 _WAKEINT_ISR
    0 3.0128万f _USER9_ISR
    0 30.1299万 _USER8_ISR
    0 0.3012万a3 _USER7_ISR
    0 0.3012万ad _USER6_ISR
    0 0.3012万b7 _USER5_ISR
    0 0.3012万c1 _User4_isr
    0 0.3012万cb _User3_isr
    0 0.3012万d5 _User2_ISR
    0 0.3012万e2 _User1_ISR
    0 0.3012万ef _USER12_ISR
    0 0.3012万f9 _USER11_ISR
    0 30.1303万 _USER10_ISR
    0 3.013万d _TINT0_ISR
    0 30.1317万 _SPITXINTD_ISR
    0 30.1321万 _SPITXINTA_ISR
    0 3.0132万b _SPIRXINTD_ISR
    0 30.1335万 _SPIRXINTA_ISR
    0 3.0133万f _SCITXINTC_ISR
    0 30.1349万 _SCITXINTB_ISR
    0 30.1353万 _SCITXINTA_ISR
    0 3.0135万d _SCIRXINTC_ISR
    0 30.1367万 _SCIRXINTB_ISR
    0 30.1371万 _SCIRXINTA_ISR
    0 3.0137万b _RTOSINT_ISR
    0 30.1388万 _PIE_RESPOND
    0 30.1392万 _NMI_ISR
    0 3.0139万f _MXINTB_ISR
    0 0.3013万a9 _MXINTA_ISR
    0 0.3013万b3 _MRINTB_ISR
    0 0.3013万bd _MRINTA_ISR
    0 0.3013万c7 _LVF_ISR
    0 0.3013万d1 _LUF_ISR
    0 0.3013万db _INT14_ISR
    0 0.3013万e8 _INT13_ISR
    0 0.3013万f5 _illegal _isr
    0 30.1402万 _I2CINT2A_ISR
    0 3.014万c _I2CINT1A_ISR
    0 30.1416万 _EQEP3_INT_ISR
    0 30.142万 _EQEP2_INT_ISR
    0 3.0142万a _EQEp1_INT_ISR
    0 30.1434万 _EPWM9_TZINT_ISR
    0 3.0143万e _EPWM9_INT_ISR
    0 30.1448万 _EPWM8_TZINT_ISR
    0 30.1452万 _EPWM8_INT_ISR
    0 3.0145万c _EPWM7_TZINT_ISR
    0 30.1466万 _EPWM7_INT_ISR
    0 30.147万 _EPWM6_TZINT_ISR
    0 3.0147万a _EPWM6_INT_ISR
    0 30.1484万 _EPWM5_TZINT_ISR
    0 3.0148万e _EPWM5_INT_ISR
    0 30.1498万 _EPWM4_TZINT_ISR
    0 0.3014万a2 _EPWM4_INT_ISR
    0 0.3014万ac _EPWM3_TZINT_ISR
    0 0.3014万b6 _EPWM3_INT_ISR
    0 0.3014万c0 _EPWM2_TZINT_ISR
    0 0.3014万ca _EPWM2_INT_ISR
    0 0.3014万d4 _EPWM1_TZINT_ISR
    0 0.3014万de _EPWM1_INT_ISR
    0 0.3014万e8 _EMUINT_ISR
    0 0.3014万f5 _ECAP6_INT_ISR
    0 0.3014万ff _ECAP5_INT_ISR
    0 30.1509万 _ECAP4_INT_ISR
    0 30.1513万 _ECAP3_INT_ISR
    0 3.0151万d _ECAP2_INT_ISR
    0 30.1527万 _ECAP1_INT_ISR
    0 30.1531万 _ECAN1INTB_ISR
    0 3.0153万b _ECAN1INTA_ISR
    0 30.1545万 _ECAN0INTB_ISR
    0 3.0154万f _ECAN0INTA_ISR
    0 30.1559万 _DINTCH6_ISR
    0 30.1563万 _DINTCH5_ISR
    0 3.0156万d _DINTCH4_ISR
    0 30.1577万 _DINTCH3_ISR
    0 30.1581万 _DINTCH2_ISR
    0 3.0158万b _DINTCH1_ISR
    0 30.1595万 _datalog_isr
    0 0.3015万a2 _XINT3_ISR
    0 0.3015万b7 _IsrSpidSend
    0 30.1648万 _IsrSpidReceive.
    0 0.3016万e8 _IsrSpiaSend
    0 0.3017万ab _IsrSpiaReceive.
    0 30.1818万 _InitXintf16Gpio
    0 0.3018万e6 _InitXintf32Gpio
    0 30.1983万 _InitXintf
    0 0.3019万ea _log
    0 0.3019万ea _logf
    0 0.0301万b15 _ServiceDog
    0 0.0301万b1f _禁用狗
    0 0.0301万b27 _初始页
    0 0.0301万b8a _InitPeripheralClocks.
    0 0.0301万bf7 _InitSysCtrl
    0 0.0301万c00 _CsmUnlock
    0 0.0301万c1a _atan2
    0 0.0301万c1a _atan2f
    0 0.0301万参见_FMod
    0 0.0301万cee _fmodf.
    0 0.0301万dbc _atan
    0 0.0301万dbc _atanf
    0 0.0301万e87 FS$DIV
    0 0.0301万f0f _init_board
    0 0.0301万f7f _RT_OneStep
    0 0.0301万fb6 _main
    0 0.0301万fe5 _cos
    0 0.0301万fe5 _cosf
    0 30.2046万 _RT_InitInfAndNaN
    0 3.0206万b _rtIsNANF
    0 30.2074万 _rtIsNaN
    0 3.0207万d _rtIsInfF
    0 30.209万 _rtIsInf
    0 0.302万a3 _sin
    0 0.302万a3 _sinf
    0 0.302万fb _floor
    0 0.302万fb _forf
    0 30.2152万 _InitCpuTimers
    0 30.2185万 _ConfigCpuTimer
    0 0.3021万a8 _c_int00
    0 0.3021万fe _RT_ZCFcn
    0 30.2246万 _TINT0_ISR
    0 3.0228万a _enableTimer0Interrupt
    0 30.2292万_disableTimer0Interrupt
    0 0.3022万a0 _configureTimer0
    0 0.3022万cc _init_I2C_GPIO
    0 0.3022万e3 _init_I2C_A
    0 0.3022万f9 C$EXIT
    0 0.3022万f9 _中止
    0 0.3022万fb _exit
    0 30.2322万 _InitPieCtrl
    0 30.2341万 _EnableInterrupts
    0 3.0234万a _copy_in
    0 3.0236万e _memcpy
    0 3.0238万c __args_main
    0 0.3023万a5 _rtGetMinusInff.
    0 0.3023万ae _rtGetMinusInf
    0 0.3023万b1 _rtGetInfF
    0 0.3023万ba _rtGetInf
    0 0.3023万bd _config_ePWM_GPIO
    0 0.3023万CF _InitPieVectTable
    0 0.3023万e0 _rtGetNANF
    0 0.3023万ea _rtGetNaN
    0 0.3023万ed __register_unlock
    0 0.3023万F1 __register_lock
    0 0.3023万f5 __nop
    0 0.3023万fe _globalInterruptEnable
    0 30.2402万 _globalInterruptDisable
    0 30.2405万 _u16位字节wap_outputs_wrapper
    0 3.024万c _ADC_AD7606_current_outputs_wrapper
    0 3.024万f _SPI_current1_to_super_transmit_outputs_wrapper
    0 30.2412万 _SPI_GUI_values_outputs_wrapper
    0 30.2415万 __SYSTEM_PRE_INIT
    0 30.2417万 __SYSTEM_POST_CINIT
    0 30.2418万 __cinit__
    0 30.2418万 __etext__
    0 30.2418万 cinit
    0 30.2418万图文
    0 0.3026万ce _DSP28x_us延迟
    1. 0.088万 _DevEmuRegs.
    1. 0万ae0 _CsmRegs.
    1. 0万b20 _XintfRegs.
    1. 0万c00 _CpuTimer0Regs.
    1. 0万c08 _CpuTimer1Regs.
    1. 0万c10 _CpuTimer2Regs.
    1. 0万ce0 _PieCtrlRegs.
    1. 0万d00 _PieVectTable
    1. 0.1万 _DmaRegs.
    1. 0.5万 _McbspaRegs.
    1. 0.504万 _McbspbRegs.
    1. 0.6万 _ECanaRegs.
    1. 0.604万 _ECanaLAM注册
    1. 0.608万 _ECanaMOTSRegs.
    1. 0.006万c0 _ECanaMOTORegs.
    1. 0.61万 _ECanaMboxes
    1. 0.62万 _ECanbRegs.
    1. 0.624万 _ECanbLAM注册
    1. 0.628万 _ECanbMOTSRegs.
    1. 0.0062万c0 _ECanbMOTORegs.
    1. 0.63万 _ECanbMboxes
    1. 0.66万 _EPwm9Regs.
    1. 0.68万 _EPwm1Regs.
    1. 0.684万 _EPwm2Regs.
    1. 0.688万 _EPwm3Regs.
    1. 0.0068万c0 _EPwm4Regs.
    1. 0.69万 _EPwm5Regs.
    1. 0.694万 _EPwm6Regs.
    1. 0.698万 _EPwm7Regs.
    1. 0.0069万c0 _EPwm8Regs.
    1. 0.0006万a00 _ECap1Regs.
    1. 0.0006万a20 _ECap2Regs.
    1. 0.0006万a40 _ECap3Regs.
    1. 0.0006万a60 _ECap4Regs.
    1. 0.0006万a80 _ECap5Regs.
    1. 0.0006万aa0 _ECap6Regs.
    1. 0.0006万b00 _EQep1Regs.
    1. 0.0006万b40 _EQep2Regs.
    1. 0.0006万b80 _EQep3Regs.
    1. 0.0006万f80 _GpioCtrlRegs.
    1. 0.0006万fc0 _GpioDataRegs.
    1. 0.0006万fe0 _GpioIntRegs.
    1. 0.701万 _SysCtrlRegs.
    1. 0.704万 _SpiaRegs.
    1. 0.705万 _SciaRegs.
    1. 0.707万 _XIntruptRegs.
    1. 0.775万 _ScibRegs.
    1. 0.777万 _ScicRegs.
    1. 0.778万 _SpidRegs.
    1. 0.79万 _I2caRegs.
    1. 0033fff8 _CsmPwl
    ABS 0.02万 __stack_size
    ABS ffffffffffff __ti_pprof_out hndl
    ABS ffffffffff __TI_prof_data_size
    ABS ffffffff __TI_prof_data_start
    ABS ffffffffff __binit__
    ABS ffffffff __c_args__
    缺勤/缺勤__Pinit__
    ABS ffffffffffff活页夹
    缺勤/缺勤/缺勤/钉
    
    [305个符号] 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马特

    您的入口点似乎是_c_int00 address,而不是code_start。 如果不通过code_start,您可能会得到一个看门狗重置,其中看门狗通常作为codestartbranch.asm的一部分被禁用

    还要连接调试器并查看PC所在位置。 同时检查您的代码是否已正确加载。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    _c_int00对我来说是正确的入口点-我的程序负责看门狗。

    我连接了调试器,它提供了很多信息。 我确实在将数据传输到EEPROM时遇到了一些错误-因此,在修复EEPROM加载器之前,我暂时手动修复了这些错误。 现在,引导加载程序肯定能正常工作-在调试程序上载.out文件后,我在引导加载程序后检查程序内存。 感谢您的建议-这是一个重要的步骤!

    遗憾的是,它仍然没有完全发挥作用。 如果我在没有调试器的情况下启动,代码将被捕获到内存的某个部分,而该部分没有定义代码。 如果我从调试器开始,也会发生同样的事情-除非我逐步完成初始化代码。 如果我手动逐步完成装配,直到我到达程序的主循环,我可以让它运行,一切都正常。 这里有什么建议?

    再次感谢! 非常感谢你们的帮助!

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马特

    很高兴听到!
    初始化代码的哪一部分? 这是在main之前? 根据我的经验,如果它只在你逐步完成时才起作用,那么它可能是看门狗超时。
    它在哪里被困住? 您是否看到任何NMI?

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    初始化在while (1)循环之前处于主状态-它首先要禁用看门狗。 我尝试在使用_c_int00和codegstart作为入口点之间切换,这两种方式的效果都是相同的。

    它被夹在0x10万到0x30万的空间中-保留空间。 我的程序的启动时间为0x30万。 我唯一能想到的是,使用错误的ISR指针调用中断。 我还注意到,由于我也不理解的原因,当程序被卡住时,IER寄存器是垃圾的。 它应该是0x0821 -但当程序被卡住时,我看着IER寄存器,它似乎是随机的-上次是0x9214。 这是让我认为这是一个坏的中断呼叫的部分原因。

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    我还注意到了其他一些问题-如果我在while (1)循环中的某个位置放置硬件断点,它将按应有的方式运行,即使不是单步通过。

    我一直在浏览文档,但我看不出在这种模式下运行调试器会改变系统的行为,从而缓解我遇到的任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉发布这么多信息,我一直很忙...

    但好消息-让它发挥作用!

    结果是PLL问题。 与此人经历的相似之处: e2e.ti.com/.../41.2822万

    我一直在初始化的不同部分设置断点。 如果我在PLL初始化功能之前设置HW BP,它不起作用,但如果我在之后设置它,它就起了作用。

    文件位于C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\C2834x\V112\DSP2834x_common\sources\DSP2834x_sysctrl.c.</s>2834 2834如评论所示,这些行对延迟时间很敏感:

    //如果切换为1/2
    //*首先转至1/4,让电源稳定下来
    //所需的时间取决于系统,这只是
    	一个示例//*,然后切换到1/2
    	if(divsel ==2)
    	{
    		EALLOW;
    	SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = 1;
    	DELAY _US (50L);
    	SysCtrlRegs.PLLSTS.bit.DIVSEL = 2;
    	EDIS;
    	} 

    所以在每次对DIVSEL的更改之后,我增加了一个500us延迟。

    Chris,再次感谢您的帮助! 你让我朝着正确的方向前进。 真的很感谢!

    祝你一切顺利,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马特

    我只是在集思广益,但我很高兴您发现了您的问题! 我不知道这种敏感性,但很好地了解未来!
    很乐意帮助我。

    满意的编码!
    此致
    Chris