This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:TMS320F2.8377万S闪存API源代码

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/667303/tms320f28377s-tms320f28377s-flash-api-source-code

部件号:TMS320F2.8377万S

您好,

我的团队正计划使用闪存API库来运行 C2000诊断软件库中包含的闪存自检。  出于审核目的 ,我们需要源代码。 您能否提供一个联系人来提供法律协议,以便我们可以查看源代码?

谢谢!

尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼古拉斯,

    您是否是指定的帐户? 您是否有TI的现场应用工程师支持?

    此致,
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sal,

    据我所知,我们不是指定客户,也没有现场应用工程师支持。 接收源代码是否需要该信息? 我们位于密歇根州。

    尼古拉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要结束这条线。 这一问题正在脱机解决。

    SAL