This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-Kit:两个购买的套件中的一个不允许以不同的速度操作BLDC电动机

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663503/drv8301-69m-kit-one-of-two-purchased-kits-does-not-allow-to-operate-a-bldc-motor-at-different-speeds

部件号:DRV8301-69M-Kit

您好,我代表我们的一位客户打开此案例。 所以沟通会有点慢,但他的英语沟通有问题。 他对购买的两个套件中的一个套件有问题。

问题:

目的是使用TI控制器以不同的速度操作BLDC电机。 在相应地完成检测/参数化之后,我们能够通过相同的TI控制实现这一目标。

在对声称的控件进行调查期间,我们注意到识别/参数化没有按要求进行,参数与必要的参数有很大差异。

发动机无法控制。

在InstaSPIN-FOC /选项卡"电机标识"中,已定义的参数已在"标识设置"中输入,但在"已标识电机参数"下与声称的套件不一致,电机无法启动。  

这项工作曾尝试过几次,但都没有成功。 其它套件在此处未显示任何问题。

您能否判断这可能是该声称套件上的硬件问题,还是仅仅是主板上可以解决的配置问题?

您还需要哪些其他信息?

我在下面再添加两张图片,显示索赔的主板,包括包装上的标签,以防这包含任何有价值的信息。

非常感谢

Adnan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在具有相同部件号的两块板之间使用相同的参数,而一块板在工作,而另一块板不工作,我必须想象其中一块板存在硬件问题。 相同的参数应适用于具有相同部件号的所有硬件套件,它们应开箱即用,无需更改任何内容。

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果此处没有其他问题,我将关闭此线程。 请随时创建新线程

    Sean