This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:发生CBC时ePWM工作负载匹配

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663291/tms320f28035-epwm-duty-match-while-cbc-occurs

部件号:TMS320F2.8035万

您好,C2000专家,

我尝试在HSFB拓扑中使用F2.8035万和PCMC控制算法。

现在,我想知道此设备是否支持职责匹配?

例如,如果epwm1A和epwm1b连接到初级侧MOSFET,则epwm2a和epwm2b用于控制初级侧MOSFET。 如果CBC发生在EPWM1A上,我希望EPWM1B具有与EPWM1A相同的占空比,是否可以重新进行处理?

下面是我想要的波形,CBC发生在EPWM1A上,EPWM1B应该与EPWM1A保持相同的脉冲宽度,是否可能? 谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    千斤顶,

    我正在研究这个问题。 在您的系统中,CBC跳闸是否总是在ePWM1B过高之前发生? 如果是这样,大约多久之前?

    此致,
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代码,

    关于HSFB拓扑,ePWM1A和ePWM1B的脉冲宽度被夹紧在50 % 占空比内,否则会导致MOSFET损坏。  

    如果ePWM1A输出50 % 占空比时没有CBC,则ePWM1a仅输出50 % 占空比,epwm1B应具有相同的脉冲宽度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉输入错误,您是Cody。

    Cody,

    关于HSFB拓扑,ePWM1A和ePWM1B的脉冲宽度被夹紧在50 % 占空比内,否则会导致MOSFET损坏。

    如果ePWM1A输出50 % 占空比时没有CBC,则ePWM1a仅输出50 % 占空比,epwm1B应具有相同的脉冲宽度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody/C2000专家,

    请您帮助更新此信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑时间:1/12/18/2:52 PM。

    ________________________________________________________________

    千斤顶,

    由于CBC跳闸的异步性质,很难在PWM模块内预测。 有两种方法可以解决此问题。

    • 设置数字比较计数器捕获寄存器(DCCAP)以指示ePWMA的下降边缘。 然后,该值可用于更新ePWMB的CMPx值。
    • 设置eCAP模块以测量ePWMA的脉冲宽度,然后使用该测量值设置ePWMB的CMPx值。

    注意:当制作对称波形时,通常使用向上-向下计数模式很有帮助!

    此致,
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    千斤顶,
    由于不活动,我要结束此主题。如果问题未得到回答,请随时回答。
    科迪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody,

    当然,您可以关闭此线程。 我们添加了一个外部指数来修复此问题,而不是在芯片内。 无论如何,谢谢。