This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8375万D:使用CCS设置Z1-BOOTCTRL不工作

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/664342/ccs-tms320f28375d-using-ccs-to-set-z1-bootctrl-isn-t-working

部件号:TMS320F2.8375万D

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试在代码编辑器的“闪存设置”部分将Z1-BOOTCTRL设置为0x5.554万B5A,但当我检查内存位置0x7801E时,它将读取所有FF。  同时检查DcsmZ1Regs将读取所有FF。  调试配置中是否有其他神奇设置来获取OTP值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    在Z1-BOOTCTRL字段中输入值后,您好像没有单击程序按钮。 请单击该选项,该选项将在OTP位置中对该值进行编程。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我是否理解。 如果编程后未连接调试器,如何检查地址和寄存器? (是的,它未设置为仅加载符号)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以发布正在使用的CCS GUI的快照来编程BOOTCTRL字段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    某些显示值为“--”的字段看起来不正确。 是否可以在CCS中检查更新并安装最新的更新,然后重试此操作? 要检查更新,请单击"帮助->检查更新"

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用CCS 7.4 .0.0.0015万。 它是最新的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,您没有看到此版本的任何可用更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有更新。  了解CCS构建系统的人员是否会发出蜂鸣声?  我可以通过编程方式编写它,但我真的想了解为什么尼斯简单CCS接口不能运行。  即使只是确认我在第一篇文章中概述的过程是设置OTP bootctrl位的规定方法吗?  或者它是否知道不起作用,是否可以通过编程方式实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin,

    您应该能够从闪存插件GUI (您正在执行的操作方式)对安全设置进行编程。 我们都在这样做,它是有效的。 当您打开GUI时,它应该用正确的值填充所有字段,并且不应该在其中有“--”。 如果您看到的值为“--”,则表示设备设置不正确。 启动CCS并尝试连接到CCS中的设备时,是否收到任何错误/警告? 您可以在控制台窗口中检查所有错误和警告。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了设置OTP字段之外没有其他问题。 调试器工作正常。 我是否应该将所有其他字段设置为FFFFFFFF?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    不需要,您不需要将值设置为0xFFFFFFFF。 值应由工具自动填充。 我必须下载并检查此版本的CCS。 几天后会回复您。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    我尝试了此版本的CCS,没有发现任何问题。 是否在创建目标配置文件时选择了正确的设备。 是否可以发布目标配置文件的sanapshot?

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    <?xml version="tal" 1.0 encoding="utf-8" standale="no"?>
    <configurations XML_version="configurations" 1.2 id="configurations_0">
    <configuration XML_version="configuration_0" 1.2 id="configuration_0">
    <instance XML_version="USB" desc="Texas Instruments XDS100v2 1.2 调试探头" href="connections/TIXDS100v2_Connection.xml" id="Texas Instruments XDS100v2调试探头" xml="TIXDS100v2_Connection.xml" xmlpath="connections"/>
    <connection XML_version="USB" id="Texas Instruments 1.2 100v2调试探头">
    <instance XML_version="drivers/tixds100v2icepick_c.xml" 1.2 id="drivers" xml="tixds100v2icepick_c.xml" xmlpath="drivers"/>
    <instance XML_version="drivers/tixds100v2c28x.xml" 1.2 id="drivers" xml="tixds100v2c28x.xml" xmlpath="drivers"/>
    <instance XML_version="drivers/tixds100v2cla1.xml" 1.2 id="drivers" xml="tixds100v2cla1.xml" xmlpath="drivers"/>
    <instance XML_version="drivers/tixds100v2cs_child.xml 1.2 " id="drivers" xml="tixds100v2cs_child.xml " xmlpath="drivers"/>
    <platform XML_version="platform_0"> 1.2
    <Instance XML_version="TMS320F2.8375万D" 1.2 desc="TMS320F2.8375万D" href="devices/f2.8375万d.xml" id="TMS320F2.8375万D" xml="f2.8375万d" xml" xmlpath="devices"/>
    </platform>

    </configuration>
    </configurations>