This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MOTORWARE:Motorware.exe for Motorware v18

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/662764/motorware-motorware-exe-for-motorware-v18

部件号:MOTORWARE

您好,

我最近遇到了Motorware v18资源浏览器的问题。 安装软件后,我无法加载Motorware.exe,因为如图所示,资源管理器似乎无法正常工作。 我已经浏览过论坛,在论坛中有几个人报告了相同的问题,我尝试了其中提出的所有解决方案,包括卸载并重新安装软件,以及删除 eclipse/workspace目录中的.metadata文件夹,但两个都不起作用。 我想知道是否还有其他我错过的东西可以解决这个问题? 顺便说一下,我也尝试将整个Motorware软件包导入到Code Composer Studio中,但遗憾的是,树视图未按预期显示。  

以防万一,我的计算机使用Windows 7 Professional。

非常感谢您的帮助。 提前向大家表示感谢。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了澄清一下,您是否尝试从C:/ti/motorware将Motorware根文件夹添加到Resource Explorer CCS窗格,但也没有成功?

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果此时没有其他问题,我将关闭该线程。 如有必要,请随时创建新线程。

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    很抱歉,我没有尽早回复您。 我无法使用Motorware Explorer的问题已得到解决。 我的意思是,我已经设法从互联网上找到了我需要的所有文档,因为在我尝试了论坛上其他人提出的所有解决方案后,Explorer无法正常工作。 对于您上次提出的问题,我成功地在Code Composer Studio上导入和生成了项目,在生成的.out文件移到指定的文件文件夹后,GUI编写器工作正常。 我的电机也按预期运行。

    非常感谢您回答我的问题,下次我将推出新的主题。

    标记