This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:处理从网站到Cortex-M3 (板)的数据

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665668/ccs-f28m35h52c-processing-data-from-the-web-site-to-the-cortex-m3-board

部件号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用Concerto板上的Enet_lwip_m3示例。 (F28M35H52C)。 我可以顺利嵌入Web服务器。

 我的n`t是如何从网站将参数发送到ARM Cortex M3 (板)。我似乎应该使用"struct fs_file * fs_open(car *pcName)"函数,但我不了解它的工作原理以及 示例如何与javascript通信。

示例 "Enet_lwip_m3"的"fs"目录不包含任何javascript文件。

我将非常感谢您的帮助

此致

Marcelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcelo,您好!

    我正在研究这个问题,但我需要一些时间来研究技术细节。 请在3月9日内回复

    此致,
    Sudharsanan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcelo,您好!

    f28m35x示例显示了一个静态网页,它不是根据您的需要进行交互的。 另一个示例来自不同的产品系列,该产品系列有多个选项用于在网页上显示内容获取输入并在微控制器端处理。您可能需要使用它作为参考,以了解如何实现这一点。

    在这里完成了项目。 希望它能有所帮助。

    此致,

    Sudharsanan

    e2e.ti.com/.../enet_5F00_io.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Sudharsanan。

    我想我可以用另一个项目为例来解决这个问题,但我要看看你们给我介绍的项目,看看我是不是以正确的方式来做的。

    此致

    Marcelo