This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/F28M35H52C:Concerto - Enet_lwip_m3示例-如何将数据从.html文件发送到M3

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665209/compiler-f28m35h52c-concerto---enet_lwip_m3-example---how-to-send-data-from-a-html-file-to-m3

部件号:F28M35H52C

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我正在使用Concerto板上的Enet_lwip_m3示例。 (F28M35H52C)。 我可以顺利嵌入Web服务器。

我的问题是如何将参数从html页面发送到ARM Cortex M3 (Web服务器) ,以便对它们进行处理,将它们放置在DSP C28的共享内存中。 是否有这方面的例子?

我附上了一张图片,其中包含我的Web界面(html页面)示例,我输入了要处理的参数。

我将非常感谢您的帮助

此致

Marcelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您必须通过修改M3项目,通过IPC机制将参数传递给C28 DSP,从而在M3端实现此逻辑。
    F28M35x_Examples_Dual文件夹中的IPC有一些示例,如MTOC_ipcdrivers,这可能会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,我知道在“F28M35x_Examples_Dual”中有一些将M3与C28联系起来的示例,但我的问题是如何在M3面的html页面中看到参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcelo,您好!

    我猜是另一个线程
    e2e.ti.com/.../66.5668万
    已创建,作为您在本线程中提出的问题的后续。 我已就此作出回应。

    此致,
    Sudharsanan